Kategorie:

Lineartechnik

DIY Großraum 3D Drucker

Konstruktionsdaten zum Download: DIY Großraum-3D-Drucker

Aranca Ehret | 15. November 2022

Bauteile mit einer Größe von bis zu einem Meter selbst 3D drucken? Das ist auch heutzutage noch eine Herausforderung. Daher hat das igus 3D-Druck Team einen Großraum-3D-Drucker konstruiert und zusammengebaut und bietet die Konstruktionsdaten hier zum Download an. Was dabei die größten Herausforderungen waren lesen Sie außerdem in diesem Beitrag.

Weiterlesen...

Wissen Gewindetrieb

Gewindetrieb

Zoe Moser | 7. September 2022

5 Dinge, die ich über den dryspin® Gewindetrieb wissen sollte: Bedeutung der Gewindetechnik, Details über das Produktsortiment der dryspin® Gewindetriebe, Unterschied der Gewindearten, individuelle Bearbeitung und Konfiguration und die Schmierung von Gewindetrieben.

Weiterlesen...

Welches Getriebe passt zu welchem Motor?

Daniel Webers | 1. September 2022

In dem stetig wachsenden Motoren Produktportfolio von igus® ist natürlich auch das passende Zubehör erhältlich. Dazu gehören unter anderem Initiatoren, Kupplungen und selbstverständlich auch Getriebe. Sollte mal das Datenblatt des Motors für Ihren Anwendungsfall keine Lösung für das benötigte Drehmoment hergeben, könnte ein Getriebe in Kombinationen mit Schrittmotoren oder EC/BLDC-Motoren die Lösung sein. Wie Sie […]

Weiterlesen...

Wer hat schon gerne fettige Finger?

Stefan Niermann | 11. März 2022

Man kennt das vielleicht von den eigenen Kindern. Schnell ein paar Pommes gegessen und dann die Fettfinger am T-Shirt abwischen. Keiner hat gerne fettige Finger – keiner hat gerne Fettflecken auf der Kleidung. Arbeitet man mit Maschinenelementen wie Kugellagern, Getrieben oder Linearführungen lassen sich diese Verschmutzungen kaum vermeiden, oder? Fakt ist, das sämtliche Bewegungen von […]

Weiterlesen...

Wie wichtig ist leise bei Linearführungen?

Stefan Niermann | 9. März 2022

Leise Maschinen und Geräte, ob im Haushalt, Labor oder Krankenhaus, schonen die eigenen Nerven. Wer kennt nicht die Geräusche, die einen direkt stören. Der Aufzug im Hotel bei Nacht, die Spülmaschine oder der Kühlschrank, der sich abends neu zu erfinden scheint. Aber auch das Quietschen einer Schublade beim Aufziehen oder das laute Abrollen des neuen […]

Weiterlesen...

Wer trägt schon Schuhe aus Blei?

Stefan Niermann | 24. Februar 2022

Die TV-Werbung für den Soda Streamer zeigt es perfekt. Wer will heute noch Schweres schleppen. Auch die Einführung der PET-Flaschen als Alternative zur Glasflasche zielte u.a. auf das Gewicht ab. Die Nachhaltigkeit beider Lösungen soll zu einem späteren Zeitpunkt einmal behandelt werden. „Fakt ist, dass das Bewegen von Masse Energie kostet. Das kann in Form […]

Weiterlesen...

Welche Arten von Elektromotoren gibt es eigentlich?

igu-blog-adm | 27. Oktober 2021

Zu den Linearachsen und Handlingsystemen bietet igus® ein umfangreiches Programm an Elektromotoren an. Schrittmotoren, EC/BLDC Motoren und DC-Motoren finden ihre Anwendungen in Gewindetrieben, Zahnriemen und Zahnstangenantrieben. Die Elektromotoren komplettieren das Angebot der igus® Automationstechnik. So können in Kombination mit Linearachsen ganze Handlingsysteme konfiguriert werden. In diesem Blog werden zunächst das Funktionsprinzip am Beispiel des DC […]

Weiterlesen...

Platz 3 der igus NEWS für deine Maschine

Volker Beissel | 3. September 2021

igus NEWS für deine Maschine. Das neue Hybrid-Rollenlager mit 2 Rollen kann deine Maschinentür mit bis zu 200kg sanft gleiten lassen.

Weiterlesen...

ACME-Gewinde

ACME-Gewinde

Zoe Moser | 1. September 2021

Das ACME Gewinde ist eine amerikanische entwickelte Gewindeform und eine Weiterentwicklung der Vierkantgewindeform (square thread) aus dem 18. Jahrhundert. Die Vierkantgewindeform (square thread) war damals in den USA die erste Wahl. Denn durch die Gewindegeometrie und dem 90° Flankenwinkel, wurde die Übertragung von Bewegungen und hohen Kräften mit hoher Effizienz ermöglicht. Allerdings war dieses Gewinde aufgrund des Flankenwinkels mit den damaligen verfügbaren Fertigungstechnologien auch nur sehr schwer zu fertigen. Daher wurde die Gewindegeometrie entsprechend weiterentwickelt und mit einem Flankenwinkel von 29° konzipiert.

Weiterlesen...

Motoren: Was ist ein Bremswiderstand und wofür wird er gebraucht?

igu-blog-adm | 6. August 2021

Bei Elektromotoren benötigt man gelegentlich einen sogenannten Bremswiderstand. Doch welche Aufgabe erfüllt der Bremswiderstand und welche Vorteile bietet er? Da Motoren vom Aufbau her sehr ähnlich zu Generatoren sind, erzeugt ein Motor auch immer eine Spannung. Was erstmal etwas verwirrend klingt – da ich ja eigentlich eine elektrische Leistung in einen Motor einspeise um eine […]

Weiterlesen...