Kategorie:

Energieführung

Was ist die Durchlaufzeit – und was bedeutet sie für Ihre Produktion?

igu-blog-adm | 3. Mai 2019

Die Durchlaufzeit ist eine der wichtigsten Kenngrößen in den Produktionen der Industrie. Sie ist ein Spiegel für Kosten, Qualität und Lieferzeit. Aber auch Entwickler und Konstrukteure müssen sich den stets verkürzenden Lebenszyklen der Produkte durch kürzere Durchlaufzeiten in der Konstruktionsphase anpassen. Die Durchlaufzeit beschreibt die Zeit, die ein Prozess von Start bis Ende benötigt. Dabei […]

Weiterlesen...

Kein Platz in der Reinraumanwendung?

Marco Thull | 6. April 2019

Normalerweise ist eine weiche Energieführung ja eher ungünstig im Hinblick auf das Führen von Kabeln und Schläuchen. Für unsere Kunden aus der Reinraumbranche waren hohe Füllgewichte und somit große freitragende Längen jedoch nicht das Kriterium. In ihrem Pflichtenheft steht, dass die Energiezuführung möglichst wenig Bauraum in Anspruch nehmen soll und selbstverständlich eine hohe Reinraumklassifizierung aufweisen […]

Weiterlesen...

Flachleitungen in der Halbleiterindustrie

Marco Thull | 4. April 2019

Welches Getränk trinken Firmenchefs? — Leitungswasser. Zugegeben, der Witz ist ziemlich flach. Aber irgendwie musste ja die Überleitung zu „flach“ gelingen, denn genau das ist unsere Energieführung speziell für die Halbleiterindustrie. e-skin flat ist ein im Stranggussverfahren hergestelltes Energieführungsband, das modular zusammensteckbar ist und somit individuell verbreitert, aber auch gekürzt werden kann. Kabel können dort […]

Weiterlesen...

Werkzeuglos zu öffnen…

Marco Thull | 2. April 2019

Gibt es eine stabile Energiekette, die ich werkzeuglos schnell öffnen und schließen kann? Da denkt man sich, wer stellt sich eine solche Frage? Tatsächlich stellt man sich solche Fragen, wenn man an der Maschine mal eben Kabel oder Schläuche austauschen und einlegen muss. Besonders spannend, wenn die Maschine ein Kran ist und man in 25 […]

Weiterlesen...

Als Pionier der industriellen Automation vom Magazin „elektrotechnik – Automatisierung“ im Bereich Energieketten ausgezeichnet

Kira Weller | 25. März 2019

Zum 100. Geburtstag des Magazins „elektrotechnik – AUTOMATISIERUNG“ hat eben dieses zwölf Unternehmen für ihre richtungsweisenden Entwicklungen und ihren Einfluss in der Branche mit der Auszeichnung „Meilensteine der Automation“ geehrt. igus® hat diese Auszeichnung im Bereich Energieketten bekommen. Am 14.3.2019 wurden die Auszeichnungen auf der Jubiläumsgala des Magazins vergeben. Unter den 150 Gästen waren auch […]

Weiterlesen...

Kreisbewegungen mit Energieketten

Marco Thull | 19. März 2019

Energieführen im Kreis – selber bauen oder einen Experten ran lassen? Von der Wohnungsrenovierung bis zum Hausbau, wer viel Eigenleistung hineinsteckt, kann ordentlich was sparen. Diese Vermutung hat schon so manchen Hausbauer den letzten Nerv und Euro gekostet. Häufig geht die Rechnung leider nicht auf, denn wie bei so vielen Dingen, steckt der Fehler im […]

Weiterlesen...

Probleme mit der Stromschiene Part 2

Christian Strauch | 18. März 2019

Ich hatte im Anfang November 2018 schon einmal über die Für und Wider der Stromschienen gesprochen. Die Nachteile gegenüber Energieketten sind bekannt. -Die Stromschiene verursacht durch Abrieb am Mitnehmer Staub und Dreck. Stichwort „Feinstaubbelastung“ Ein absolutes Top Thema in der Stadt! Nur noch eine Frage der Zeit wann das Thema auch in den Fabriken ankommt. […]

Weiterlesen...

Arbeiten wahlweise flexibel im Stehen oder Sitzen ohne Kabelsalat – Kabelführung für bewegliche Schreibtische

Kira Weller | 12. März 2019

Den weißen Kabelkanal zum Schreibtisch kennt jeder, doch was ist mit den Kabeln im Schreibtisch, wenn dieser beweglich ist? igus® hat zwei schicke Lösungen.

Weiterlesen...

Platzsparende Führung der Kabel für ein flexibles Bühnenbild – Kabeltrommel mal anders

Kira Weller | 5. März 2019

Mit wenig Platz für die anspruchsvolle Technik für beeindruckende Bühnenbilder, ist die igus® e-spool eine super Lösung um die Leitungen in jeder Bewegung zu führen. Es gibt viele verschiedene Größen mit einer enormen Flexibilität auch für Sonderlösungen.

Weiterlesen...

Kompakte Energieketten sparen Bauraum

Festooning oder Energiekette

Marco Thull | 25. Februar 2019

Die Übersetzung von Festooning oder Festoon aus dem Englischen ins Deutsche heißt ganz einfach: Girlanden. Im Zusammenhang mit unserer Branche sind damit natürlich nicht die bunten Partylichter gemeint, die im Garten hängen, sondern Leitungen an den unterschiedlichsten Krantypen oder anderen Anlagen, die oft im Freien ungeschützt vor klimatischen und mechanischen Außeneinflüssen herum baumeln. Allerdings sieht […]

Weiterlesen...