Kategorie:
Worum geht es? Beim Abbau sowie bei der anschließenden Lagerung von Bauxit, einemSedimentgestein zur Aluminiumoxidproduktion, bildet sich eine MengeStaub, der vor allem für die beweglichen Maschinenteile derFördereinheiten eine große Herausforderung darstellt. Um den Einsatz von Energieketten noch sicherer und gleichzeitig auch bequemer zu machen, kommt das Condition Monitoring System i.Sense EC.P zum Einsatz. Was ein […]
Gesamtsystem e-skin®: Steigert die Gesamtanlageneffektivität und trägt zu höheren Erträgen der Fertigungslinien bei.
Der Bereich der Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) ist in der heutigen Zeit allumfassend. Es gibt kaum noch Dinge oder Orte, die nicht permanent überwacht werden. Der ein oder andere assoziiert den Begriff der Überwachung ab diesem Punkt bereits mit negativen Aspekten. Im Bereich der Energieführung soll die Zustandsüberwachung jedoch eine positive, nützliche, hilfreiche und sichere Überwachung […]
Überrascht sind wir nicht, aber dennoch begeistert von der Nachricht eines Kunden aus der Rohrfabrikation: 18 Jahre lang hat dort eine Rollen e-kette der ersten Generation verlässliche Dienste geleistet – in rauer Umgebung. Neuere Systeme werden diesen Rekord noch überbieten. Was passiert nicht alles in 18 Jahren: Ein Kind wird geboren, lernt Laufen, macht einen […]
Viele Hersteller konstruieren ihre Produkte derart, dass sie frühzeitig den Geist aufgeben. Geplante Obsoleszenz heißt diese Trickserei. Warum igus eine andere Strategie verfolgt. Schnell noch das Spaghetti-Rezept für den Kochabend bei Freunden ausdrucken. Doch dann der Schrei zum Himmel: Der Drucker geht nicht mehr an. Kann doch bei einem zwei Jahre jungen Gerät nicht sein, […]
Virtuelle Messen sind für uns seit April zur neuen Normalität geworden. Neben unserer eigenen Dauerausstellung KMI (Köln Messe igus) nehmen wir auch an anderen Ausstellungen teil. Für die Werkzeugmaschinen-Branche fand zuletzt die D-Expo Metall (www.d-expo-metall.de) statt. In diesem Rahmen konnte ich exklusiv einige unserer Neuheiten vorstellen, die für Werkzeugmaschinen relevant sind. Das folgende Video hat […]
Die Sicherheit von Lebensmitteln und Getränken ist entscheidend für das Wohlergehen und die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt. Das Reinigen und die Desinfektion von Lebensmittel- und Getränkemaschinen ist daher enorm wichtig. Einer der bekanntesten Hersteller von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln für diese Industrie ist Ecolab. Typischerweise eingesetzt werden solche Reiniger in Getränkeabfüllmaschinen. Aber auch […]
Datenleitungen und Medien-Schläuche auf Kabeltrommeln aufwickeln? Weil das ohne aufwendige und teure Schleifring-Technologie nicht funktioniert, werden auf dem Boden liegende Leitungen in vielen Betrieben zur Sturzgefahr. Die Alternative: die Kabeltrommel e-spool-flex mit unterbrechungsfreier Schneckenführung. Montagmorgen in einer Industriehalle: Ein Techniker will eine große Werkzeugmaschine konfigurieren. Er zieht das mobile Bedienpanel aus der Halterung an der […]
Das raue Umfeld von Galvanoanlagen macht Leitungen und Energieführungen zu schaffen. Die Antwort von igus: Energieketten und Führungsrinnen aus dem chemikalienbeständigen Hochleistungskunststoff igumid EG+ und robuste Leitungen der Serie chainflex. Die Felge eines Sportwagens blitzt in der Sonne. Kein Wunder, sie ist mit einer Chromschicht überzogen. Die Türklinke im Wohnzimmer strahlt in Gold, sie ist […]
Leitungen und Schläuche im begrenzten Bauraum sicher führen, ohne schnelle Ermüdungsbrüche, die zu teuren Stillstandzeiten führen: eine Königsdisziplin! Welche Möglichkeiten kompakte Energieketten und hochflexible Leitungen bieten. Ein Haus auf dem Land bauen, auf einem 1.000 m2 großen Grundstück: Kein Problem. Kniffeliger wird es in einer 200 m2 kleinen Baulücke in einer Großstadt. Hier ist strategisches […]