Kategorie:

Energieführung

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt. Folge 1

Marius Glaue | 21. Juli 2020

Status Quo KW29 2020 In dieser Blog-Serie möchten wir Sie mitnehmen, um uns bei der Entwicklung eines neuen Produkts über die Schulter zu schauen. Das Ende dieser Serie ist zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen schreibe bzw. Sie diese Zeilen lesen, noch komplett offen. Vielleicht haben wir am Ende gar kein neues Produkt und wir […]

Weiterlesen...

Automatisches Parksystem

Wie lassen sich Stillstandszeiten mithilfe eines Adapters verkürzen?

igu-blog-adm | 21. Juli 2020

Automatische Parksysteme bringen Fahrzeuge mithilfe von Fördertechnik vertikal und/oder horizontal in Parkposition. Es lassen sich zwei Arten automatischer Parksysteme unterscheiden: teilautomatische und vollautomatische Systeme.

Weiterlesen...

Welche Energieführung macht bei Top Drive Systeme Sinn?

igu-blog-adm | 17. Juli 2020

Das Geschäft mit Öl und Gas ist kein einfaches, gerade im Bereich der Produktion und Förderung dem sogenannten Upstream. Getrieben vom Ölpreis müssen Anlagen heutzutage immer effizienter arbeiten um im Markt bestehen zu können. Viele der zurzeit betriebenen Anlagen sind dabei nicht oder nur halb-automatisiert. Bei diesen Anlagen steht und fällt die Effizienz mit dem […]

Weiterlesen...

Energieketten im Arbeitsraum

mkogelmann | 30. Juni 2020

Energieketten im Arbeitsraum Was früher normal war, Energieketten im Arbeitsraum, wird heute weitestgehend vermieden. Manche Anwendungen lassen sich jedoch nicht anders lösen. Heiße oder scharfkantige Späne können schnell eine Energiezuführung in Ihrer Funktion beeinträchtigen. Sei es, dass die Späne die Leitungen beschädigen oder Spänenester Beweglichkeit der e-kette minimieren. Um dies zu vermeiden setzt man statt […]

Weiterlesen...

Die Energiekette in der Gasse Teil 6

Christian Strauch | 16. Juni 2020

Autoglide 5: Alles möglich, oder was? Wie in den letzten Teilen ausgiebig beschrieben ist die Autglide 5 in vielen Belangen wesentlich besser als eine Stromschiene. Um nur ein paar Vorteile in Erinnerung zu bringen: -Extrem schnelle Montage: In der Regel längen-unabhängig unter einer Stunde! -Man spart viel Zeit: Ergo: Time is cash, time is money! […]

Weiterlesen...

Leitungen für Krananwendungen

Theo Diehl | 3. Juni 2020

Bei modernen Krananlagen kommen die unterschiedlichsten Leitungen zum Einsatz.
Für alle Leitungen der Katz- bzw. Kranversorgung ist die Belastung durch die ständige Bewegung gleich.

Weiterlesen...

Rotationen in der Werkzeugmaschine

Volker Beissel | 20. Mai 2020

Ob am Drehtisch oder der Spindel, eine Werkzeugmaschine kommt selten ohne Rotation aus. Die Führung der elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Leitungen in Werkzeugmaschinen stellt meist eine Herausforderung dar. Auch wenn für jede Maschine eine individuelle Lösung benötigt wird, sind es doch meist Abwandlungen der folgenden sechs Möglichkeiten: 1. Aufwickeln einer e-kette 2. Aufwickeln einer e-kette […]

Weiterlesen...

e-loop

ready for smart – macht das Sinn in Offshoreanwendungen?

Richard Habering | 19. Mai 2020

Offhore – wo Serviceeinsätze Millionen kosten: Muss das sein? Energiezuführung an Bohrtürmen, Baumaschinen und Shorepower-Anwendungen – nass, kalt dreckig und schwer.

Weiterlesen...

Zugentlastungssysteme

Warum ein Würgenippel keine Zugentlastung ist.

Marco Thull | 18. Mai 2020

Der Würgenippel spielt in diesem Beitrag eigentlich keine bzw. kaum eine Rolle. Ich bin auf den (für mich neuen) Begriff „Würgenippel“ gestoßen, als ich Details zur Zugentlastung im Web suchte. Um das Thema abzukürzen: Würgenippel dienen nicht der Zugentlastung und sind daher nur für Festinstallationen geeignet. Der so genannte Würgenippel dient dazu, in der Elektroinstallation Einführungen von Kabeln und Leitungen in elektrische Betriebsmittel gegen äußere […]

Weiterlesen...

Elektrostatische Entladungen verhindern Kapitel 1: ESD Kleidung

igu-blog-adm | 18. Mai 2020

Unser Körper ist ein sehr guter elektrischer Leiter. Aufladungen sind nahezu unvermeidbar. Wenn beispielsweise zwei Materialien aneinander reiben und daraufhin wieder getrennt werden, kommt es zu elektrostatischen Ladungen. Einfaches Umhergehen kann letztendlich bereits genügen, dass eine statische Aufladung von einigen tausend Volt entsteht. Die unsichtbare Gefahr – wie sie von Experten beschrieben wird. Daher ist […]

Weiterlesen...