Suchbegriff:

Automatisierung

So profitiert der Mittelstand von kostengünstiger Automatisierung

Marco Thull | 24. Februar 2023

Die Automatisierung von Prozessen kann kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bei der kundenindividuellen Massenproduktion helfen, ihre Produktionsziele effizienter und schneller zu erreichen. Allerdings gibt es bei vielen KMUs Skepsis gegenüber der Automatisierung, da sie hohe Investitionskosten und Aufwand befürchten. Eine Studie zeigt jedoch das hohe Potential der Automatisierung im Mittelstand, besonders in Branchen wie Logistik, Pharma, Gesundheit und Nahrungsmittel. Dank Low-Cost-Automation sind die Kosten für Automatisierungslösungen stark gesunken und Unternehmen können schnell einen Return-on-Investment erzielen. Es ist jedoch wichtig, eine professionelle Beratung bei der Auswahl der Komponenten und Kostentransparenz zu schaffen.

Weiterlesen...

CNC-Automation

Wie kann eine CNC-Maschine günstig automatisiert werden?

Volker Beissel | 15. März 2021

Digitalisierung der Fertigung ist ein aktuelles Thema bei neuen Werkzeugmaschinen. Alles soll smart werden und die Fräse soll am besten auch die Rohlinge von allein nachbestellen. Große Fertigungsbetriebe sind sicher schon auf dem Weg dahin. Doch gerade für kleinere Produktionsunternehmen ist diese Lösung häufig noch zu aufwändig oder unrentabel. Wenn Du dir auch schon einmal […]

Weiterlesen...

Über die Gassenverstellung und wo sie eingesetzt wird

igu-blog-adm | 27. Oktober 2020

Es gibt große und kleine Pakete, schmale und breite Flaschen, runde oder eckige Produkte und um all diese Produkte schnell zu verpacken oder zu führen, gibt es sogenannte Gassenverstellungen oder auch bekannt unter mehrbahnige Verstellsysteme. Wo kommt die Gassenverstellung zum Einsatz? Die Gassenverstellung von igus ermöglicht das Einstellen mehrerer Förderbandspuren ohne den Austausch von schweren […]

Weiterlesen...

Welche Energieführung macht bei Top Drive Systeme Sinn?

igu-blog-adm | 17. Juli 2020

Das Geschäft mit Öl und Gas ist kein einfaches, gerade im Bereich der Produktion und Förderung dem sogenannten Upstream. Getrieben vom Ölpreis müssen Anlagen heutzutage immer effizienter arbeiten um im Markt bestehen zu können. Viele der zurzeit betriebenen Anlagen sind dabei nicht oder nur halb-automatisiert. Bei diesen Anlagen steht und fällt die Effizienz mit dem […]

Weiterlesen...

Abknicken und ungewollte Bewegung der Wellrohrsysteme an ihren Handlinggeräten? igus e-rib schafft Abhilfe.

Christian Schäfer | 23. April 2020

Automatisierungslösungen für beispielsweise das Bauteilhandling, die Maschinenbeschickung sowie einfache Pick & Place Aufgaben sind Stand der Technik. Highspeed-Handlinggeräte sind für höchste Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit optimiert. Bei solchen Dynamiken unterliegen auch die Energieketten und Leitungen hohen Belastungen. Der igus Wellrohrschutz e-rib schafft Abhilfe!

Weiterlesen...

Motorsteuerung über Webserver – wie geht das?

igu-blog-adm | 16. April 2020

igus ist dafür bekannt möglichst einfache Lösungen für Ihre Herausforderungen anzubieten. So haben wir es auch bei der Steuerungstechnik versucht. Kein kompliziertes (teures) Verbindungskabel, kein Sonderprotokoll, keine Software. Alles über den Webserver. Doch was heißt das eigentlich?

Weiterlesen...

Maschinen und Anlagen der Kunststoffverarbeitung. Eine Branchenübersicht.

Christian Schäfer | 9. April 2020

Die Industrie der Kunststoffverarbeitung ist vielfältig. Ob in Spritzgießmaschinen, Blasformmaschinen, Extrudern oder Pressen, Kunststoffe werden zu ganz unterschiedlichen Produkten verarbeitet.
igus Produkte finden sich in einer Vielzahl von Maschinen und Ausrüstung für die Kunststoff- und Kautschukindustrie.

Weiterlesen...

Welche Robotertypen gibt es und welcher Roboter ist der Richtige für meine Anwendung?

igu-blog-adm | 6. April 2020

Oft sind Aufgaben in Prozessen unkompliziert, aber zeit intensiv. Die Automatisierung dieser Aufgaben spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Auf dem Markt befinden sich verschiedenste Arten von Industrierobotern; von Linearrobotern, bis hin zu Deltarobotern, Mehrachsgelenken und Scara-Robotern. Wann setze ich welchen Roboter ein? Worin liegen die Unterschiede? Welche Roboter passt zu meiner Anwendung? Dieser Beitrag dient als Übersicht über die aktuellen, marktrelevanten Roboter.

Weiterlesen...

Ein kompakter Angusspicker für unter 2.000 Euro? Ja, mit igus Low Cost Automation! (Teil 2/2)

Christian Schäfer | 3. April 2020

Der igus Angusspicker IAP1 ist an über 60 Spritzgießmaschinen bei igus in der Produktion im Einsatz. Die Vorteile: Kostengünstige Automatisierung, wirtschaftlichere Produktion, Amortisation in nur wenigen Monaten.
Was kann der Angusspicker?

Weiterlesen...

Ein kompakter Angusspicker für unter 2.000 Euro? Ja, mit igus Low Cost Automation! (Teil 1/2)

Christian Schäfer | 1. April 2020

Für die Automatisierung der Spritzgießverarbeitung gibt es viele und immer komplexere Möglichkeiten. Dies ist ein Trend der sich ständig weiterentwickelt. Automatisierung ist essentiell für die Optimierung von Betriebsabläufen und letztendlich für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
So ist aus der Notwendigkeit heraus, die vielen Spritzgießprozesse bei igus zu automatisieren, ein innovatives Produkt entstanden, der igus Angusspicker!

Weiterlesen...