Kategorie:
Cobot
Arbeitsraum Roboter
Roboter Achsen
Automatisiertes Schweißen
Die Automatisierung von Prozessen kann kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) bei der kundenindividuellen Massenproduktion helfen, ihre Produktionsziele effizienter und schneller zu erreichen. Allerdings gibt es bei vielen KMUs Skepsis gegenüber der Automatisierung, da sie hohe Investitionskosten und Aufwand befürchten. Eine Studie zeigt jedoch das hohe Potential der Automatisierung im Mittelstand, besonders in Branchen wie Logistik, Pharma, Gesundheit und Nahrungsmittel. Dank Low-Cost-Automation sind die Kosten für Automatisierungslösungen stark gesunken und Unternehmen können schnell einen Return-on-Investment erzielen. Es ist jedoch wichtig, eine professionelle Beratung bei der Auswahl der Komponenten und Kostentransparenz zu schaffen.
igus liefert ab jetzt den Serviceroboter ReBeL aus – auch als smarte Version. Zu einem Preis von 4.970 Euro für die Plug-and-Play-Variante und mit einem Gewicht von nur rund 8 Kilogramm erhalten Kunden einen der leichtesten Cobots auf dem Markt.
Obwohl Robotik und Automatisierung viele Vorteile für Mitarbeiter, Produktionsprozesse und Kunden bieten, wird deren Einsatz gerade im Mittelstand noch kritisch betrachtet. Oft wird der Einstieg in die Automatisierung insbesondere für IT-Laien mit hohen Investitionskosten und viel Aufwand verbunden. Dabei fokussieren sich immer mehr Roboter-Hersteller auf kostengünstige Alternativen, die möglichst intuitiv und leicht zu programmieren sind. […]
Roboter gelten seit vielen Jahren als Treiber der Produktivität und Effizienz. Mit neuesten Technologien und Robotertypen nimmt der Automatisierungsgrad in der produzierenden Industrie kontinuierlich zu. Durch die Unterstützung von Industrierobotern können komplexe, lästige oder auch gefährliche Arbeiten schnell und automatisiert durchgeführt werden. So reichen die Aufgaben vom Staubsaugerroboter bis hin zum Bombenentschärfer. In der industriellen […]
Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologien kann gerade den Themenbereich der Schwarmrobotik, das heißt autonome Fahrzeugflotten aber auch Drohnentechnologie, effizienter und sicherer machen. Die größten Game Changer unserer Zeit könnten die Technologien künstliche Intelligenz, Innovationen in der Robotik und öffentliche Datenbanken wie die Blockchain sein. In diesem Beitrag nehmen wir diese modernen Technologien genauer […]
Die Investition in die Automatisierung oder Robotik, um Kosten zu senken und die Produktion zu steigern, ist auf dem heutigen Markt mehr denn je gefragt. Dennoch werden viele Unternehmen bei dem Versuch Geschäftsabläufe zu automatisieren, mit einer Vielzahl von Wachstumsschmerzen konfrontiert. Insbesondere wenn sie in ihren Gewohnheiten verhaftet sind. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit […]
Gerade jetzt stehen präventive Hygienemaßnahmen, bzw. Hygienemanagement, besonders im Fokus. Insbesondere in öffentlichen Einrichtungen wie Hotels, Schulen oder Krankenhäusern spielen sie eine unverzichtbare Rolle. Desinfektionsroboter sollen hier Abhilfe schaffen. Doch wie sicher ist diese neue Technologie und lohnt sich der Einsatz von Robotern für öffentliche Einrichtungen? Zeit, das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen. […]
Seit einiger Zeit wird das Thema „autonom fliegende Drohnen“ immer wichtiger. Überall auf der Welt werden neue Firmen gegründet, in denen die Technologie vorangetrieben wird. Vor allem zwei Ereignisse geben dem Thema besonderen Schub: Im Januar 2021 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA die ersten komplett autonomen, kommerziellen Drohnenflüge genehmigt. Ein Unternehmen mit Sitz in Massachusetts […]
Digitalisierung der Fertigung ist ein aktuelles Thema bei neuen Werkzeugmaschinen. Alles soll smart werden und die Fräse soll am besten auch die Rohlinge von allein nachbestellen. Große Fertigungsbetriebe sind sicher schon auf dem Weg dahin. Doch gerade für kleinere Produktionsunternehmen ist diese Lösung häufig noch zu aufwändig oder unrentabel. Wenn Du dir auch schon einmal […]