Kategorie:
Heutzutage geht es viel darum, Abfälle zu vermeiden. Die Ozeane sind stark verschmutzt, der „pazifische Müllstrudel“ ist etwa 4,5-mal so groß wie Deutschland. Gerade im Lebensmittelbereich erhält die „Zero Waste“ Philosophie immer mehr Zulauf. Auch wir bei igus haben uns das Ziel gesetzt bis 2025 mit Gebäuden und Produktion CO2 neutral zu werden. Einen wesentlichen Beitrag zu einem […]
Die Welt wird immer vernetzter, alles muss zu jeder Zeit verfügbar sein. AI und Chatbots übernehmen immer mehr Aufgaben. Jedoch haben uns die Probleme der Vergangenheit gezeigt, dass Lieferketten gestört werden können und es dann zu großen Problemen kommt. Deswegen haben wir ein weltweites Netz an Produktions- und Lagerstandorten sowie Service Partnern vor Ort aufgebaut, […]
Service ist in der heute immer stärker globalisierten Welt für jeden Einzelnen oftmals ein Ärgernis. Wer kennt es nicht: Man hat ein Problem mit einem Haushaltsgerät, z.B. dem Backofen, und hat beim Kauf extra auf ein deutsches Markengerät gesetzt. Zum Glück lag der Anleitung auch ein Flyer bei, mit Servicerufnummern für jedes Land. Doch kaum […]
Den Begriff Widerstand kennen die meisten Menschen noch aus dem Physikunterricht. In der Elektrotechnik hingegen ist der Begriff nicht nur gängig, sondern auch wichtig für das Verständnis. Auch in Bezug auf Leitungen ist es wichtig, sich die Thematik des Widerstandes genauer anzusehen. Die Sache mit dem Widerstand und den Zusammenhang von Leitungen und Widerstand schauen […]
An den Hebezeugen hängen die Leitungen für den Elektrokettenzug zum Teil in Schlaufen herab. Wir haben uns gefragt, warum eigentlich?
Kennen Sie dieses Phänomen: Der Sommerurlaub geht zu Ende und man packt im Hotel hastig den Koffer für die Rückreise. Im wuseligen Hotelzimmer versucht man den Koffer möglichst ordentlich zu packen, doch man merkt, dass der Platz nicht mehr ausreicht. Seltsam, beim ersten Packen für die Hinreise hat doch alles noch gepasst, ist der verfügbare […]
Stark beanspruchte und schwer erreichbare Busleitungen schneller denn je instand halten: Das ermöglicht i.Sense CF.D – das Überwachungsmodul von igus, das mit einer weltweit einzigartigen Funktion aufwartet. Das Modul erkennt automatisch die Position gestresster Bereiche in einer Leitung und zeigt diese sehr genau in Metern an. Dank der neuen, optischen Zustandsanzeige können Anwender jetzt entsprechend gezielt und schnell eingreifen und dadurch eine zeitintensive sowie kostspielige Fehlersuche vermeiden.
Wer heutzutage in Großstädten einen Parkplatz sucht, stellt schnell fest, dass Platz heutzutage oft ein Problem ist. Autos werden immer größer und zusätzlich sind mittlerweile auch deutlich mehr Fahrzeuge auf den Straßen, als es vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Vergleicht man jedoch die Innenräume der modernen Autos mit jenen aus den 1980er-Jahren, […]
Wir schreiben das Jahr 1989: Die Berliner Mauer fällt, der Fernsehsatellit Astra 1A nimmt Betrieb auf, Voyager 2 liefert Bilder vom Neptun und die erste igus® chainflex® Leitung kommt auf den Markt. Wir wollen uns trotz der anderen, wichtigen Ereignisse auf letzteres konzentrieren.Denn auch die Welt der Produktion befindet sich im stetigen Wandel. Wie igus […]
Industrie 4.0 hat mittlerweile Einzug in sehr viele Anwendungen gefunden. Daten werden an den verschiedensten Stellen erfasst und müssen zum Leitsystem transportiert werden. Hierbei kommen u.a. unsere chainflex Leitungen zum Einsatz. Wann aber sind Lichtwellenleiter (LWL) die richtige Lösung? Und können LWL bei kleinen Biegeradien eingesetzt werden? Das möchten wir uns heute genauer ansehen. Die […]