Alle igus Sensoren für Energieketten (Zug-/Schubkraftüberwachung, Abrieb, Bewegung, Verschleißmessung, Brucherkennung) lassen sich an ein icom oder icom.plus Modul anschließen. Das Modul kann die Messdaten an einen Anlagenmonitor oder einen Computer übertragen, wo sie einzeln oder in einem Dashboard angezeigt werden.

Der Vorteil der Anzeige und Nutzung am Computer ist sicherlich, dass hier mehrere Daten verschiedener Sensoren zusammenkommen können und so ein Überblick über die ganze Produktion besteht. Eine Auswertung der Daten ist damit wesentlich umfassender, als wenn Sensoren im „stand alone“ Betrieb laufen und Signale nur an der jeweiligen Anlage und am Hutschienenmodul ausgegeben werden.

Wer mit ERP-Systemen arbeitet hat zudem die Möglichkeit, fällige Ersatzteile rechtzeitig bei igus zu ordern, damit ein Austausch von Komponenten schnell vonstattengehen kann und eine Produktion nicht lange stillstehen muss.