Rillenkugellager
Die Halbleiterindustrie weist stets anspruchsvolle Anwendungsumgebungen auf. So müssen verbaute Komponenten stets einwandfrei laufen, um Produktivitätsraten der Anlagen hoch zu halten. Das Ätzen von Leiterplatten oder die Produktion von LCD-Displays sind zwei Beispiele, um dies zu verdeutlichen.
Das Sortiment der xirodur Werkstoffe ist um eine Neuheit reicher. Das xirodur MT180-Material ist konform gemäß der DIN EN ISO 10993 und Einzelkomponenten sind mit der USP class VI zertifiziert. So ist ein unbedenklicher Einsatz in Anwendungen der Medizintechnik möglich.
Mit Nachtsichtgeräten verbindet man zumeist Arten von Ferngläsern, die die visuelle Wahrnehmung in der Dunkelheit zum einen möglich machen und zum anderen verbessern. Zum Einsatz kommen sie beim Militär oder der Polizei, Sicherheitsdiensten, aber vor allem bei Jägern oder Naturforschern. Es muss nicht immer die bekannte Fernglasform sein. Entwickler passen sich den unterschiedlichen Umgebungen stets […]
Wenn es sich beim Metallkugellagern um ein Fest- oder Loslager handelt, werden der Außen und/oder der Innenring mit der Welle oder dem Gehäuse fest verbunden. Der einfachste Weg diese Art von Lager zu befestigen liegt im Einpressen. Hierfür sind jedoch gewisse Toleranzen im Maß für Welle und Gehäuse nötig. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, […]
Deutschland gehört seit vielen Jahrzehnten zu den größten Wirtschaftsnationen und Technologieführern. Damit dies auch noch viele Generationen so bleibt, sind Universitäten und Hochschulen wichtige Institutionen, an denen sich tagtäglich tausende Studenten und Forscher die Köpfe über neue Technologien zerbrechen. Wir fördern Studenten im Rahmen unseres YES Programms (young engineers support) für wissenschaftliche Arbeiten und Projekte […]
Panels sind für diejenigen, die sich mit Fernsehern und ihren Modellen auseinandersetzen, kein Fremdwort. Sie sind bei LCD- und Plasmafernsehern für die Bilddarstellung verantwortlich. Diese Schicht beinhaltet das Plasma beziehungsweise die Flüssigkeitskristalle. Das Panel unterteilt sich in verschiedenste Pixel, aus denen sich die Auflösung und das endgültige Fernsehbild zusammensetzt. Defekte lassen sich leider bei diesem […]
Mit Wassergeneratoren sind unter anderem Kraftwerke gemeint, die aus potentieller Energie des Wassers mechanische oder elektrische Energie erzeugen. Das Ziel ist es somit die Wasserkraft für den Menschen nutzbar zu machen. In der Regel geschieht das beispielsweise durch Stauseen, Turbinen an Fließgewässern oder Gezeitenkraftwerke auf dem Meer. Energieumwandlung auf dem Meer und xiros Kunststoff-Kugellager von […]
Reifen gibt es in zahlreichen Ausführungen: ob dick, dünn oder beispielsweise als Winter- oder Sommerausführung. Jeder Mensch kam bereits in den Genuss einen Reifenwechsel zu vollziehen oder vollziehen zu lassen. Für viele mag ein Reifen lediglich ein Stück Gummi darstellen, doch hier steckt wesentlich mehr dahinter. Bei Betrachtung der Reifenproduktion erkennt man erst die Komplexität […]
Jeder normale Haushalt kennt es: Plastikflaschen sammeln und stapeln sich gewissermaßen und ein Weg zum nahegelegenen Supermarkt ist nötig. Mit allen Pfandflaschen im Gepäck geht es direkt zum Pfandautomaten, der Bon wird ausgegeben und der Einkauf kann weitergehen. Doch bei genauem Hinschauen steckt hinter dem Pfandautomaten eine Menge Technik, die dem Kenner nicht unverborgen bleibt. […]
Am umweltschonendsten ist man auch unter Wasser unterwegs, wenn man zu Fuß taucht. Wer das Wedeln mit den Flossen aber zu anstrengend findet und auf einen gewissen Komfort nicht verzichten mag, kann auf ein Unterwasser-Tretboot zurückgreifen. Ein solches hat jetzt der französische Abenteurer Stephane Rousson entwickelt, der bereits einmal mit einem Tret-Zeppelin den Ärmelkanal überquerte. […]