Suchbegriff:

igubal

lagereinsatz wartungsfrei

Richtig Fett sparen mit schmierfreien Lagereinsätzen!

Tom Schrage | 3. August 2022

Unsere Welt ist ständig in Bewegung und die Maschinen, die unseren Bedarf decken, laufen rund um die Uhr. Und egal, ob bei Tragrollen, Baumaschinen oder Robotern, wo Dinge in Bewegung sind, gibt es Reibungen zwischen den Materialien, die dadurch teilweise hohen Belastungen ausgesetzt sind. Jedes Kind kennt es: Bei Reibung entsteht Wärme. Und auch wenn […]

Weiterlesen...

igus® interne Tests bestätigen die Zuverlässigkeit der Produkte für die Solarindustrie

igu-blog-adm | 4. Dezember 2020

Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien ist grundsätzlich mit hohen Kosten bzw. Investitionen verbunden. Dabei spielen verschiedene Einflussfaktoren wie z.B. Anschaffungs-, Finanzierungs- und Betriebskosten eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die Laufzeit eines Systems, um die entstehenden Kosten über einen längeren Zeitraum abzuschreiben. Photovoltaik-Anlagen, speziell die Solarmodule, haben heutzutage eine Produktgarantie von bis zu 15 […]

Weiterlesen...

Wie Kunststoffgelenklager für eine effizientere Energieerzeugung sorgen

igu-blog-adm | 30. November 2020

Jeder hat es schon mal gesehen. Einzelne Solarmodule auf dem Hausdach oder in größeren Stückzahlen als komplettes Kraftwerk. Dabei sind die Solarmodule in der bestmöglichen Ausrichtung zur Sonne, starr in einer Position installiert. Zur effizienteren Energieerzeugung werden in großen Solarkraftwerken spezielle nachführende Systeme eingesetzt, die sogenannten „Solartracker“. Diese Trackersysteme erlauben eine vertikale Rotation der Solarmodule […]

Weiterlesen...

Sonderteile

igubal® Sonderteile: maßgeschneiderte Gelenklager-Lösungen

igu-blog-adm | 2. Oktober 2020

Der igubal® Online-Shop bietet eine sehr große Auswahl an sphärischen Gelenklagern und Koppelstangen für eine Vielzahl von Anwendungen an. Allerdings benötigen viele Kunden individuelle, maßgeschneiderte igubal- Lösungen, die nicht im Online-Shop und Katalog zu finden sind. Gerne helfen wir Ihnen, damit Sie zu Ihrer maßgeschneiderten Lösung kommen. Es fängt oft mit einer Skizze an In […]

Weiterlesen...

igubal 2.0 – Metall-Kunststoff-Gelenkköpfe sind der neue Star im Bahn-Exterieur

igu-blog-adm | 4. Juni 2020

In Terminen mit Kunden und bei Gesprächen auf Messen kommt unser Sortiment an Lagern mit Winkelausgleich immer gut an. Schmiermittel- und wartungsfrei, dazu elektrisch isolierend und vibrationsdämpfend. Ideal für Lösungen im Innenbereich der Bahn wie z.B. bei Sitzverstellungen. Bei Anwendungen im Außenbereich wird dann oft auch nach dem Thema Zug- und Drucklast gefragt. Bisher mussten […]

Weiterlesen...

Koppelstangen aus Kunststoff – optimierte Materialien für die Automobilindustrie

Sebastian Bloechl | 27. Mai 2020

Die Koppelstange, auch Doppelgelenklager genannt, bezeichnet eine Strebe mit beidseitiger Anbindungsmöglichkeit. Hier können Kugelgelenke, Schraubgewinde oder Hülsen eingefügt werden, welche die Koppelstange mit den entsprechenden Fahrzeugkomponenten verbindet. Im herkömmlichen Sinne werden Koppelstangen aus Stahl oder Aluminium gefertigt. Doch seit Jahren sind auch Koppelstangen aus Kunststoff im Serieneinsatz – welche Vorteile können die Versionen aus optimierten […]

Weiterlesen...

igubal Metallgelenkkopf

Metallische Gelenkköpfe vom Kunststoffexperten igus?

igu-blog-adm | 18. Mai 2020

Dieser Monat hat igus® eine Vielzahl von Neuheiten im Rahmen der virtuellen igus Messe „KMI“ vorgestellt. Eines der neuen igubal® Produkte sticht dabei hervor: der metallische Gelenkkopf. Ist das ein Fehler im Neuheitenkatalog? Was hat dieses Produkt mit Motion Plastics zu tun? Viel mehr, als es zunächst den Anschein hat.

Weiterlesen...

Gelenklager für Wiegeklappen

Jan Michels | 28. April 2020

igubal Gelenklager sind selbsteinstellende Lagerelemente, die vollständig aus Kunststoff gefertigt und somit sehr leicht sind. Damit passen sie perfekt für den Einsatz in der Wägetechnik. Einzelne Waagen aber auch Mehrkopfwaagen finden sich in verschiedenen Typen von Verpackungsmaschinen (z.B. in Schlauchbeutelmaschinen). Da es häufig um das Wiegen und Verpacken von sensiblen Produkten (Lebensmittel, etc.) geht, ist […]

Weiterlesen...

Winkelausgleich im Schienenfahrzeugbau

igu-blog-adm | 23. April 2020

Ob bei einer Schweißkonstruktion bei einem Zweiwegefahrzeug, oder im Interieur eines Doppelstockwagens; überall muss man mit Toleranzen arbeiten und diese ausgleichen können. Besonders wenn Linear-, Schwenk- oder Drehbewegungen weiterhin problemlos funktionieren sollen. Bei Bahnbaufahrzeugen oder im Bereich der Kommunalfahrzeuge von Verkehrsbetrieben gibt es häufig Linearführungen, die durch Temperatureinfluss, Fertigungs- und Montagetoleranzen in ihrer Leichtgängigkeit beeinträchtigt […]

Weiterlesen...

Gibt es detektierbare Kunststoffe mit Lebensmittelzulassung für bewegte Anwendungen?

Bastian Mehr | 17. April 2020

In der Lebensmittelindustrie ist es oft notwendig Kunststoffe einzusetzen, die eine Lebensmittelzulassung besitzen. Teilweise bewegen wir uns im direkten Umfeld oder über dem offenen Produkt. Hier ist die Gefahr groß, dass Teile von Abdeckungen oder anderen Kunststoffkomponenten abbrechen und in das Produkt fallen. Sind die verwendeten Materialien Blau eingefärbt, können sie visuell aus dem Produkt […]

Weiterlesen...