Kategorie: Energieketten

Was muss ich bei einer Anwendung auf der Seite liegend beachten?

igu-blog-adm | 17. Juli 2019

Besonders wenn der Bauraum beengt ist, ist der Einbau einer seitlich gedrehten e-kette hilfreich. Hierbei ist darauf zu achten, ob die e-kette auf einem Untergrund gleitet oder freitragend ausgelegt ist. Gleitend: Ist die e-kette gleitend auf der Seite liegend eingesetzt, muss auf folgende Punkte besonders geachtet werden: Verwendung starrer Anschlusselemente wird empfohlen Verschleißzugabe sollte ausreichend […]

Weiterlesen...

Was macht ein Kunststoffgleitlager in einer Energiekette?

Marco Thull | 15. Juli 2019

In jeder Verbindung der Kettenglieder befindet sich eine Lagerstelle für eine Schwenkbewegung. Diese wurde mit einem wartungsfreien Tribopolymer-Gleitlager ausgestattet. Das igus iglidur Gleitlager sorgt dafür, dass an diesen „Gelenkstellen“ der Energiekette der Verschleiß auf ein Minimum reduziert wird und die Lebensdauer drastisch erhöht werden kann. In der igus Serie P4.1, welche auf langen Verfahrwegen eingesetzt […]

Weiterlesen...

Wie finde ich schnell die richtige Energiekette?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Die richtige Energiekette für einen bestimmten Einsatzfall zu finden ist auf den ersten Blick nicht einfach. Die Anwendungsbereiche unterscheiden sich doch sehr stark voneinander. Von der e-kette für große Hafenkrananlagen mit 1.000 m Länge im Außenbereich – bis zu kleinen Maschinen zur Leiterplattenbestückung mit Zyklenzahlen jenseits der hundert Millionen in höchsten Reinraumklassen. Unterschiedlicher können die […]

Weiterlesen...

Was ist das Untertrum bei einer Energiekette?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Als Untertrum bezeichnet man bei einer Energiekette die untere Seite. Das Untertrum legt sich bei horizontalen linearen Bewegungen meistens auf einer Unterlage ab. Wird das Obertrum ausgezogen und somit länger so wird gleichzeitig das Untertrum kürzer. In die andere Richtung verhält es sich  umgekehrt. Auch ein Untertrum kann freitragend ausgeführt werden. Hierzu wird empfohlen  mindestens […]

Weiterlesen...

Was ist das Obertrum bei einer Energiekette?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Als Obertrum bezeichnet man den oberen Bereich einer Energiekette. Bei einer horizontalen linearen Bewegung verändert sich die Länge des Obertrums kontinuierlich. Deshalb muss man bei einem horizontalen Einsatzfall die max freitragende Obertrumlänge beachten. Diese steht in Abhängigkeit von der Kettenserie, der Zusatzlast und der max. Verfahrgeschwindigkeit / Beschleunigung. Um diese Längen zu ermitteln gibt es […]

Weiterlesen...

Was muss ich bei Energieketten für Kreisbewegungen beachten?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Strom, Daten, Lichtwellen, Luft, Wasser und Öle bei rotierenden Anwendungen zu führen, ist eine große Herausforderung in der Konstruktion vieler Maschinen und Anlagen. Energieketten lösen diese Aufgabe auf die wohl universellste und modularste Art und Weise mit einem einzigen System für sämtliche Energie, Daten und Medien. Auf die korrekte Befüllung der Energiekette achten Auf die […]

Weiterlesen...

Welche Möglichkeit gibt es, Strom, Daten, Lichtwellen, Luft, Wasser und Öle bei rotierenden Anwendungen zu führen?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Strom, Daten, Lichtwellen, Luft, Wasser und Öle bei rotierendenAnwendungen zu führen, ist eine große Herausforderung in derKonstruktion vieler Maschinen und Anlagen. Energieketten lösen diese Aufgabe auf die wohl universellste und modularste Art und Weise mit einem einzigen System für sämtliche Energie, Daten und Medien. igus hat bereits Erfahrungen in fast allen Bereichen – von der […]

Weiterlesen...

Wann nehme ich pendelnde und wann starre Anschlusselemente?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Pendelnde Anschlusselemente werden standardmäßig eingesetzt. Bei pendelnden Anschlüssen findet eine Schwenkbewegung zwischen Anschlusselement und ersten Kettenglied statt. Starre Anschlusselemente werden bei vertikal stehenden Anwendungen eingesetzt – hier wird eine starre Verbindung zwischen dem ersten Kettenglied und Anschlusselement geschaffen welches ein Wegschwenken der e-kette vermeidet. Eine zusätzliche Verschraubung ist bei stark beanspruchten Anwendungen ebenfalls möglich. Gefällt […]

Weiterlesen...

Welche Montagevarianten gibt es bei Anschlusselementen?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Mit 4 Montagevarianten definiert man die Lage der Anschraubflächen der Anschlusselemente an Energieketten. Bei den meisten Anschlusselementen unterscheidet man zwischen der Anschraubfläche im Innenradius und Außenradius. Hier raus ergeben sich 4 mögliche Optionen A1 bis A4. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was bedeutet starr oder pendelnd bei Anschlusselementen von Energieketten?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Das Befestigungsglied am Anfang und Ende der Energiekette kann starr oder beweglich ausgeführt sein. Als Standard verwendet man pendelnde Anschüsse, für z.B. vertikal stehend Anwendungen kann man starre Anschlüsse verwenden – damit ein wegschwenken der Kette verhindert wird. Um zusätzliche Stabilität zu erhalten werden die Anschlusselemente häufig zusätzlich mit dem ersten Kettenglied starr verschraubt. Gefällt […]

Weiterlesen...