3D-Druck Bauteile mit ESD Eigenschaften für ATEX Zertifizierung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Gebieten

ATEX-Zertifizierung für Maschinen im EX-Bereich mit 3D-Druck ESD-Sonderteilen

igu-blog-adm | 26. Oktober 2020

Schon ein kleiner Funke kann in einem explosionsgefährdeten Bereich verheerende Folgen für das Personal und die gesamte Anlage haben. Reibung – insbesondere Reibung von bewegten Kunststoffkomponenten gegeneinander – verursacht allerdings Funken. Um diese Bauteile dauerhaft vor irreversiblen Schäden zu schützen, ist eine kontrollierte Entladung nötig, d.h. es müssen Materialien mit definierten Oberflächenwiderständen verwendet werden, die […]

Weiterlesen...

So verbinden Sie die igus Robot Control mit Ihrem PC

igu-blog-adm | 23. Oktober 2020

Die igus Robot Control ist beim Erwerb verschiedener Roboterkinematiken optional als Schaltschrank-Version oder Hutschienen-Version erhältlich und bietet dem Anwender einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Die verschiedenen Roboterkinematiken lassen sich über eine Ethernet-Schnittstelle zwischen der Steuerung und dem PC einfach und schnell verbinden. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Beitrag. Damit Sie den Roboter […]

Weiterlesen...

Warum ein Kundentraining beim Sparen hilft

igu-blog-adm | 21. Oktober 2020

Kundentraining klingt erstmal merkwürdig, oder? Beim Thema Training habe ich direkt verschiedene Bilder im Kopf.  Glücklicherweise üben wir mit unseren Kunden keine Kunststücke. Wir lassen sie auch kein Bootcamp durchlaufen oder Gewichte stemmen. Trotzdem trainieren wir unsere Kunden und bringen damit einen Vorteil für seine Projekte. Wie und warum trainieren wir unsere Kunden? Und was […]

Weiterlesen...

Sonderteile

igubal® Sonderteile: maßgeschneiderte Gelenklager-Lösungen

igu-blog-adm | 2. Oktober 2020

Der igubal® Online-Shop bietet eine sehr große Auswahl an sphärischen Gelenklagern und Koppelstangen für eine Vielzahl von Anwendungen an. Allerdings benötigen viele Kunden individuelle, maßgeschneiderte igubal- Lösungen, die nicht im Online-Shop und Katalog zu finden sind. Gerne helfen wir Ihnen, damit Sie zu Ihrer maßgeschneiderten Lösung kommen. Es fängt oft mit einer Skizze an In […]

Weiterlesen...

Leitungen löten

Tipps & Tricks, wie Sie mit hoher Qualität selbst löten

igu-blog-adm | 30. September 2020

Auf den ersten Blick sieht der Vorgang des Lötens einfach aus, ist bei näherer Betrachtung aber ein komplizierter Vorgang, der beherrscht sein will. Die frei von Hand verzinnte Kontaktierung ist stark von der ausführenden Person sowie von der Temperatur, dem verwendeten Lot und der Größe der zu verbindenden Bauteile abhängig und unterliegt gewissen Schwankungen. Richtig löten will also gelernt sein. Unter der Beachtung einiger Kriterien und mit etwas Übung ist Löten kein Problem.

Weiterlesen...

Einfacher Gleitlagerwechsel bei Linearachsen

Lagertausch bei Linearachsen mit Zahnriemenantrieb

igu-blog-adm | 30. September 2020

Der Lageraustausch bei Linearachsen mit Riemenantrieb ist meist sehr zeitintensiv und komplex. Doch es geht einfacher, schneller und kostengünstiger. Wie erfahren Sie hier in diesem Blog.

Weiterlesen...

Motorausrichtung an igus Achse – so geht die Montage

igu-blog-adm | 29. September 2020

Jeder der schonmal eine igus Linearachse bestellen wollte, bekommt zwangsläufig irgendwann die Frage gestellt welche Ausrichtung der Motor haben soll. Links, Mitte, Rechts, 0° oder doch 90°? Hört sich alles erstmal so an, also ob man sich vor der Kommunalwahl seine Partei aussucht, doch es ist viel leichter als das. Was ist mit Motorausrichtung gemeint? […]

Weiterlesen...

Individuelle Linearschienen – Von der Länge bis zum Bohrbild

igu-blog-adm | 28. September 2020

Warum das Thema Länge von Linearschienen?  Ist das nicht egal, denn die hängt ja von jeder Anwendung und Einbauort ab? Ja, stimmt genau… Die Länge ist immer anders und individuell. Keine Anwendung gleicht der anderen. Nehmen wir mal an, wir bauen ein Möbelstück und suchen eine Linearführung. Der verfügbare Platz innerhalb des Tisches erlaubt nur […]

Weiterlesen...

Nur gucken, nicht anfassen! Bei uns läuft das anders

igu-blog-adm | 23. September 2020

Natürlich ist das nur so ein Spruch. Aber tatsächlich wird das -vor allem im Einzelhandel- oft so gelebt. Beim Betreten eines Ladens hört man das nicht mehr oft. Es sei denn, man ist mit Kindern unterwegs. Aber Verkäufer strahlen das oftmals aus. Beim Thema Leitungen ist das anders. Wer kauft schon gern die Katze im […]

Weiterlesen...

So erweitern Sie die Reichweite Ihres Universal Roboters

igu-blog-adm | 23. September 2020

Die Reichweite von Robotern erweitern, um damit effizienter arbeiten zu können, ist ein Thema, dass jeden Roboter Anwender früher oder später interessiert. In diesem Beitrag wollen wir unseren Fokus auf Linearachsen für Universal Roboter beschränken. igus® bietet für Universal Roboter eine Linearachse (auch 7. Achse genannt) an, mit der sich das Arbeitsvolumen des Roboters vergrößern […]

Weiterlesen...