So schnell wie ein Löwe

Patrick Schröder | 29. Oktober 2018

Mit 60 km/h ist das ferngesteuerte Auto von Schülern der Eugen-Reintjes-Berufsschule in Hameln so schnell wie ein Löwe. Bestandteil seines Antriebs sind verschleißfeste Zahnräder aus Hochleistungskunststoff, die der Kölner Motion plastics Spezialist igus kostengünstig mit dem 3D-Drucker fertigt. An den Start geht der E-Flitzer beim Rennen JET-Challenge, das der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Rahmen der IdeenExpo 2019 in Hannover ausrichtet.

Weiterlesen...

Stahlkette rostet, Hydraulikschlauch verschleißt

igu-blog-adm | 24. Oktober 2018

Immer wieder bitten uns Kunden um Hilfe, weil Hydraulikschläuche und Elektro-Leitungen in Stahlketten verschleißen. Früher wurden diese Art der Ketten oft wegen ihrer Stabilität verwendet. Bereits seit vielen Jahren sind Kunststoff e-ketten von igus in extremen Einsatzfällen die bessere Alternative. Bei dem betreffenden Kunden rieben sich die Schläuche an den verrosteten Stahlketten so stark ab, […]

Weiterlesen...

Trendthema: Hybridkabel

igu-blog-adm | 9. Oktober 2018

Hybridkabel haben wir auch Ob in kleineren Betrieben oder großen Unternehmen mit vielen Niederlassungen, im täglichen Kundenkontakt stelle ich immer wieder fest, dass die wesentlichen Anforderungen an ein Produkt meistens ähnlich sind. Kurze Konfektionierungs- und Montagezeiten, hohe Lebensdauer, geringe Wartung, Kosten sparen und einfache Abwicklung. Da freut sich das Einkäuferherz genauso wie der Installateur, der […]

Weiterlesen...

Der richtige Schirm für meine Leitung

igu-blog-adm | 9. Oktober 2018

Leitung ist nicht gleich Leitung. Die einzelnen Bestandteile der Leitung machen sie zu dem, was sie ist. Viele kleine Faktoren beeinflussen am Ende nicht nur das Gesamtbild einer Leitung, sondern damit auch den möglichen Einsatz, die Beanspruchung und die Lebensdauer. Viele Anwender stehen vor der Frage: Welcher ist der richtige Schirm für meine Leitung? Das […]

Weiterlesen...

PVC und PUR im direkten Vergleich

igu-blog-adm | 9. Oktober 2018

Wirkt eine Leitung auf den ersten Blick für viele eher unspektakulär, zeigt der Blick hinter die Kulissen, dass wir ohne die innovative Kabeltechnologie völlig aufgeschmissen wären. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie häufig wir in unserem alltäglichen Leben mit unterschiedlichsten Leitungen in Berührung kommen. Ob in industriellen Produktionsanlagen und Werkzeugmaschinen, in Haushaltsgeräten, Computern oder […]

Weiterlesen...

Automation in einer Wurmfarm, 10 Jahre ohne Wartung und Reinigung

igu-blog-adm | 4. Oktober 2018

  Mit Automation zum Superwurm Selbstentwickelte Roboter und fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) mit igus® Bauteilen automatisieren arbeitsintensive Prozesse in der Wurmzucht.  Familie Langhoff züchtet Riesen-Rotwürmer, auch Dendrobena genannt, die z.B. von Anglern, als Futterwürmer für Tiere, zur Jagd oder als natürlicher Düngerproduzent für Garten und Gewächshäuser eingesetzt werden. Um die Zucht zu verbessern und effektiver zu […]

Weiterlesen...

Linearführung und Ergonomie – Passt das zusammen?

igu-blog-adm | 2. Oktober 2018

Das Thema zur Lineargleitführung war eigentlich gewählt und ich hatte alles Wichtige bereits gesammelt, da wurde ich plötzlich wieder daran erinnert. Ich hätte die Sicherheitsunterweisung am Arbeitsplatz noch nicht gemacht gehabt und ich solle dieses doch schnellstmöglich nachholen. Okee.. dankbar für die nette Unterbrechung habe ich die Online Unterweisung dann doch vor dem Post begonnen. […]

Weiterlesen...

Linearführungen für kontrolliertes Verstellen

igu-blog-adm | 18. September 2018

Normalerweise sind Lebensdauer und Verfahrgeschwindigkeiten von kleinen wie auch großen Lasten entscheidende Kenngrößen bei Linearführungen. Wie lange halten Linearführungen im 24/7 Betrieb  , wann muss gewartet oder nachgeschmiert werden? Oder bei Gleitführungen wann ist ein Wechsel der Gleitelemente empfehlenswert? Aber es gibt auch immer mehr Fälle wo die zu erwartende Laufleistung gar kein Thema ist. […]

Weiterlesen...

Hilfe meine Linearführung rostet

igu-blog-adm | 7. September 2018

Meer, Salzwasser, Schwimmbäder, Lebensmittelherstellung oder Pharma und Galvanik. In diesen Umgebungen unterliegen Bauteile höchsten Beanspruchungen. Jeder der am Meer Urlaub macht kennt die Auswirkungen alleine von salzhaltiger Luft. Materialien wie Holz verziehen sich, eine Linearführung aus Stahl rostet ohne besonderen Schutz und lässt sich nach einiger Zeit schwer bis gar nicht mehr bewegen. Und Luftfeuchtigkeit […]

Weiterlesen...

Kunststoff-Kalotte aus Hochleistungspolymeren

Kunststoff-Kalotte rettet Extruder – Austausch erfolgt in weniger als einer Minute

igu-blog-adm | 5. September 2018

An einem der igus Profilextruder (Anschaffungsjahr 2014) gibt es einen schwenkbaren Tisch. Wenn die Profile nach dem Sägen auf einen Meter Länge fertig sind, schwenkt der Tisch um 90° und die fertigen Rundstäbe fallen nach unten in einen Auffangbehälter.

Weiterlesen...