Kategorie:
Es musste genau diese Regenjacke sein. Diese gelbe. Die wasserdichte. Nicht abweisend, sondern dicht. Ich wusste die Eigenschaften ganz genau. Die Anforderungen waren mir so klar, dass ich gezielt suchen konnte. Auf lange Gespräche mit Verkäufern hatte ich keine Lust. Viel schneller geht das doch online. In die Suchmaschine eines Onlineshops eintippen und los. Was […]
In fast allen Branchen ist es wichtig, Systeme zu nutzen, die einfach, schnell und zuverlässig funktionieren. So wie Profinet Fast Connect. Was es mit dieser Technologie auf sich hat, erzähle ich im heutigen Beitrag. Zeit ist Geld Zeit ist ein wichtiges Gut. Und nicht nur das. Denn Zeit kostet schlichtweg auch Geld. Nicht umsonst heißt […]
„Die günstigste Lösung, die für den Kunden funktioniert, ist die Beste!“ Mit dieser Philosophie arbeiten wir bei igus seit Jahren sehr erfolgreich mit unseren Kunden zusammen. Dass der reine Einkaufspreis eines Produkts hier jedoch oft eine sekundäre Rolle spielt, möchte ich einmal anhand eines aktuellen Beispiels erklären, das ich in den vergangenen Tagen bei einem […]
Zurzeit lässt das Frühlingswetter noch etwas auf sich warten. Aber in ein paar Wochen geht es wahrscheinlich wieder los mit den höheren Temperaturen. Wer weiß, vielleicht wartet ein weiterer Rekordsommer auf uns wie schon in den letzten Jahren. Leitungen, die im Außenbereich eingesetzt werden, müssen häufig saisonalen Temperatur-schwankungen standhalten. Durch die extremen Temperaturen in den […]
„Leitungen aus Silber und vergoldete Stecker. Ist das ein Trend aus Hollywood?“ Ich musste schon schmunzeln als diese Frage in einer Schulung für Auszubildende zum Mechatroniker gestellt wurde. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum Leitungen meist aus Kupfer bestehen und warum es solche Exoten gibt, bei denen man Edelmetalle wie Gold und […]
Die Welt spielt sich online ab. Vielleicht haben Sie auch schon an einem Online Kundentermin teilgenommen? Wie hat es Ihnen gefallen? Onlinetermine sind nicht mehr neu. Wir haben bereits in vergangenen Beiträgen über das Kaufen von Leitungen im Homeoffice und die Wichtigkeit der Haptik beim Verkaufen von Leitungen gesprochen. Nach einem Jahr Praxis haben wir […]
Es ist schon über 5 Jahre her, dass ich mich mit anderen Produktmanagern darüber unterhielt, wie es in der Industrie wohl mit Ethernet weitergeht. CAT7 als Leitung für die e-Kette war damals gerade großes Thema. Es entstand der Gedanke, die SPE Technologie aus dem Auto in die Industrie zu bringen. Dafür musste natürlich viel erschaffen […]
Zum 01. März 2021 wurde aus DNV-GL nun DNV. Diese Meldung erscheint derzeit in einschlägigen Newslettern und Fachzeitschriften und wirft bei einigen Kunden Fragen auf. Wer igus kennt weiß, dass das Unternehmen vor allem im Leitungsmarkt eng mit der Offshore Industrie verbunden ist. Welche etwaigen Auswirkungen die Änderung bei DNV-GL für unsere Kunden hat würden […]
Seit einiger Zeit wird das Thema „autonom fliegende Drohnen“ immer wichtiger. Überall auf der Welt werden neue Firmen gegründet, in denen die Technologie vorangetrieben wird. Vor allem zwei Ereignisse geben dem Thema besonderen Schub: Im Januar 2021 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA die ersten komplett autonomen, kommerziellen Drohnenflüge genehmigt. Ein Unternehmen mit Sitz in Massachusetts […]
Ich staunte nicht schlecht, als mir mein Kollege bei einem Besuch unserer Niederlassung erklärte, wie das bei seinen Kunden so läuft mit den Wartungsintervallen. „Gewartet wird dann, wenn die Maschine ihren Geist aufgibt! Unsere Kunden sind über jedes Bauteil froh auf das sie sich verlassen können.“ Deshalb greifen wir heute das Thema Qualität und Wartung […]