Suchbegriff:

readycable

Wie kann ich die Ausfallzeiten einer Maschine in meiner Produktion reduzieren?

Markus Hueffel | 13. September 2019

In der Industrie definiert man über den Begriff «Ausfallzeit» die Summe (∑) an Zeit (t), in der eine Maschine einem bestimmten Produktionsprozess wegen einer ungeplanten Ursache nicht zur Verfügung steht.

Weiterlesen...

Wie lässt sich Montagezeit durch eine optimierte Anlieferungsart reduzieren?

Markus Hueffel | 10. September 2019

Über optimierte Anlieferungsarten, die sich perfekt in Ihre Prozesse integrieren lassen, haben Sie die Möglichkeit auf einfachem Weg Ihre Ergebnisse zu steigern und darüber hinaus Ihre Durchlaufzeit zu verringern.

Weiterlesen...

Wozu dienen Reihenklemmen in der elektrischen Verbindungstechnik?

Markus Hueffel | 29. August 2019

Aneinandergereihte Klemmen, auf Hutschienen befestigt, die meist in Klemmkästen verbaut werden, bieten dem Nutzer viele Vorteile. Diese Klemmleisten sind individuell anpassbar und schnell konfiguriert.

Weiterlesen...

Wie finde ich die beste Kabelqualität für meine Motor-/Regler-Kombination?

igu-blog-adm | 27. August 2019

Qualität beschreibt den Gesamteindruck, der sich aus unterschiedlichen Teilen wie z.B. der funktionalen, wirtschaftlichen, ökologischen oder technischen Qualität zusammensetzt.

Weiterlesen...

Welche Aufgaben haben elektrische Steckverbindungen in der Industrie?

igu-blog-adm | 22. August 2019

Steckverbinder, Kurzform Stecker, befinden sich in der Industrie an fast allen Schnittstellen. Wird eine Schnittstelle steckbar ausgeführt, so lässt sich im Service-/Fehlerfall schnell und werkzeuglos unterbrechen.

Weiterlesen...

Was sind Initiator-Leitungen und wo kommen sie zum Einsatz?

igu-blog-adm | 20. August 2019

Initiator-Leitungen, auch Sensor-/Aktor-Kabel genannt, stellen die Verbindung zwischen Steuereinheit und unterschiedlichsten Sensoren – bzw. bei Umkehrung des Messprinzips – Aktoren dar.

Weiterlesen...

Präsentation der Auswahl an Kabelverschraubungen bei igus

Was ist eine Kabelverschraubung?

igu-blog-adm | 13. August 2019

Eine Kabelverschraubung führt Kabel abgedichtet und zugentlastet in Gehäuse ein. Sie sorgt für eine sichere Abdichtung der Leitung am Durchgang durch eine Seitenwand oder Blechplatte in den Klemmraum.

Weiterlesen...

Welche Vorteile hat die Optimierung einer bewegten Anwendung?

igu-blog-adm | 8. August 2019

Es gibt mittlerweile verschiedenste Lösungen, um eine Baugruppe modular vom Handling aber auch prozesssicher in der Anwendung zu machen.

Weiterlesen...

Was ist Produktivität und wie lässt sich Produktivität steigern?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Produktivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem Einsatz von Produktionsfaktoren (= Input) und dem Produktionsergebnis (= Output).

Weiterlesen...

Antriebstechnik „von der Stange“ oder „kundenspezifisch individuell“?

igu-blog-adm | 25. Juli 2019

In der Antriebstechnik stoßen Sie immer wieder auf Begriffe wie Frequenzumrichter, Servoregler, Servoverstärker, Servoantrieb, Positioniergeber, Stellmotor, Geber (Absolutwertgeber, Inkrementalgeber, Stellgeber) Resolver, Encoder.

Weiterlesen...