Suchbegriff:

Lineartechnik

Wer hat schon gerne fettige Finger?

Stefan Niermann | 11. März 2022

Man kennt das vielleicht von den eigenen Kindern. Schnell ein paar Pommes gegessen und dann die Fettfinger am T-Shirt abwischen. Keiner hat gerne fettige Finger – keiner hat gerne Fettflecken auf der Kleidung. Arbeitet man mit Maschinenelementen wie Kugellagern, Getrieben oder Linearführungen lassen sich diese Verschmutzungen kaum vermeiden, oder? Fakt ist, das sämtliche Bewegungen von […]

Weiterlesen...

Wie wichtig ist leise bei Linearführungen?

Stefan Niermann | 9. März 2022

Leise Maschinen und Geräte, ob im Haushalt, Labor oder Krankenhaus, schonen die eigenen Nerven. Wer kennt nicht die Geräusche, die einen direkt stören. Der Aufzug im Hotel bei Nacht, die Spülmaschine oder der Kühlschrank, der sich abends neu zu erfinden scheint. Aber auch das Quietschen einer Schublade beim Aufziehen oder das laute Abrollen des neuen […]

Weiterlesen...

linearlager lebensende

Was passiert, wenn ein Linearlager das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat?

igu-blog-adm | 29. Mai 2020

Die meisten Linearlager, ob mit metallischen Kugeln, Wälzkörpern, Beschichtung oder geklebten Elementen, können wegen ihres Aufbaus nicht wiederverwendet werden. Für den Anwender bedeutet das in der Regel, neue Lineargehäuse zu bestellen. Dadurch entstehen Kosten für Wiederbeschaffung und es entstehen Lieferzeiten. Eine weitere Herausforderung ist zudem die ordnungsgemäße Entsorgung. Viele Lager müssen aufgrund der eingesetzten Schmiermittel […]

Weiterlesen...

Lineare Bewegung kombiniert mit einer Schwenkbewegung

Ingo Urbach | 19. Mai 2020

Rotieren und lineares Gleiten, beides gleichzeitig geht jetzt mit der drylin® W Linear- /Schwenkführung. Die Neuheit stellte igus erstmals zur digitalen igus Messe 2020 als Studie vorgestellt. Das neue Produkt besteht aus einem PRT-04 Drehkranzlager auf einer drylin W Schiene mit breiter Abstützung von 120 mm. Kosten sparen, Technik verbessern Wir liefern die Schiene mit […]

Weiterlesen...

Kamera Slider für die perfekte Aufnahme

igu-blog-adm | 30. April 2020

Kamera Slider für eine ruhige Kameraführung und eine perfekte Aufnahme mit Hilfe von Linearführungen von igus.

Weiterlesen...

Was sind Kurvenschienen und gebogene Linearschienen und wann werden sie eingesetzt?

Ingo Urbach | 30. April 2020

Typischerweise ist der Verfahrweg bei einachsigen Bewegungssystemen entweder rotatorisch (in einem Teil- oder Vollkreis) oder linear (in einer geraden Linie). Manche Anwendungen benötigen aber ein System, das gerade Bewegungsabschnitte mit gekrümmten bzw. gebogenen Abschnitten verbindet. Es gibt bei diesen gebogenen Systemen zwei Varianten. Entweder einfache Abschnitte mit konstanten Radien. Also z.B. eine 180-Grad oder 90-Grad […]

Weiterlesen...

igus verbindet Industrie 4.0 mit manueller Verschleißkontrolle an Linearschlitten

Ingo Urbach | 17. April 2020

Ist Industrie 4.0 immer digital? – Diese Frage stellt man sich, wenn man den neuen drylin® W-isense-Linearschlitten mit LED-Anzeige genauer betrachtet. Obwohl durch die igus isense Technologie in unseren Gleitfolien die Anbindung an ein Online-System für vorausschauende Wartung möglich ist, haben wir nach einer Lösung gesucht diese, ohne teure Integration eines 4.0 Systems im Unternehmen […]

Weiterlesen...

igus Lösungen für die Elektromobilität

Steffen Schack | 3. April 2020

Nach und nach verkünden Experten, Konzerne und Regierungen das Ende des reinen Verbrennungsmotors. Mit der Elektromobilität ist eine neue Ära eingeleitet worden, die Veränderungen mit sich bringt und ein Umdenken erfordert. Entwickler für jegliche Art von Fahrzeugen werden dadurch vor neue technische Herausforderungen gestellt.   Was ändert sich und wie kann igus mit seinen motion plastics® dabei unterstützen?  Die üblichen Betriebsgeräusche des Verbrennungsmotors fallen […]

Weiterlesen...

drylin® W ... 4 Gehäuselager im Fokus

Das richtige Linearlager für W Profilschienen … ein kleiner Guide

igu-blog-adm | 21. Januar 2019

4 Gehäuselager im Fokus… alle für einen, einer für alle 1 Standardlager 2 Austauschlager 3 mit „Turn-To-Fit“ Einstellmechanismus 4 mit „stop-motion“Federvorspannung Nach der Auswahl der drylin® W Führungsschiene aus dem Linearbaukasten steht die Wahl der passenden Lagergehäuse an. Und auch hier bietet das Lieferprogramm von igus eine Vielzahl an Varianten an. Aber welches Lager ist […]

Weiterlesen...

drylin W guide ...Schienen

Einzelschienen, Doppelschienen, Hochprofilschienen, ein kleiner Guide

igu-blog-adm | 20. Dezember 2018

Bei allen Linearführungen ist eine Komponente gleich, egal welches technisches Prinzip zugrunde liegt oder welches Material. Es gibt eine Führungsschiene, eine Rundwelle, ein Führungsprofil auf dem sich das Lager oder der Schlitten linear bewegt. Auch in dem drylin® W Linearbaukasten von igus gibt es Führungsschienen. Und oft wird die Frage gestellt, warum gibt es Einzelschienen […]

Weiterlesen...