Energiekette
Energie, Daten und Medien bei hohen Geschwindigkeiten auf engstem Raum zu führen ist für viele Anwender, beispielsweise in der Intralogistik, eine große Herausforderung. Mit der micro flizz bietet igus ein kompaktes Energieführungssystem für Verfahrwege von bis zu 100 Metern an. Möchte der Anwender die Übertragungseigenschaften seiner eingesetzten Busleitung überwachen, gibt es dazu das intelligente CF.D System. Dieses überwacht vorrauschauend die Datenübertragungseigenschaften der Leitung und warnt so rechtzeitig vor einem Ausfall.
Der Hafen – eine raue und salzige Umgebung mit hohen Maschinen-Arbeitszyklen, kein Ort für unerwartete Anlagenstandzeiten. Um dies jederzeit zu gewährleisten, braucht es verlässliche Condition Monitoring Konzepte. Wie dies in der Praxis aussieht, möchte ich am folgenden Best Practice Beispiel eines internationalen Hafenbetreibers kurz erläutern.
Wo Bewegung ist und Reibung entsteht, entsteht auch Energie. Diese Energie zu nutzen bildet das Grundprinzip von „Energy Harvesting“. Energy Harvesting macht Kabel zur Stromversorgung oder das Nachladen von Batterien in mobilen Geräten überflüssig. Vibrationen an Geräten, Maschinen oder Bauwerken oder Temperaturunterschiede zwischen Rohren, Leitungen, Heizkörpern oder Ventilen und der Umgebung können genutzt werden, um elektrische Energie zu erzeugen.
Reibung und Verschleiß sind Kostentreiber. Sie kosten die deutsche Industrie bis zu 1,7 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP), hat das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) errechnet. Das entspricht bei einem BIP von 3,34 Billionen Euro im Jahr 2020 56,78 Milliarden Euro. Betroffen vom Phänomen: Tausende Komponenten, die aneinander haften, übereinander gleiten oder rollen. Darunter auch Energieketten […]
Die Anordnungsformen bzw. Installationsvarianten einer Energiekette sind: Die freitragende, die gleitende, die hängende, die stehende und die sich im Kreis bewegende Anordnung. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen hauptsächlich die freitragende, gleitende und hängende Anordnung vor. Sie werden einen Überblick über die unterschiedlichen Anordnungsformen der Energiekette erhalten und was Sie bei der Auslegung beachten sollten, […]
Komplett-Sets der Heavy Duty Serie 4040RHDB wurden mit Hilfe Jahrelanger Erfahrung nun auf wenige Klicks standardisiert. Ab sofort sind für Verfahrwege zwischen 25 und 200 Metern die Komplett-Sets der 4040RHDB mit nur drei Klicks online bestellbar. Aufwendiges Engineering nicht immer nötig Rollenenergieketten sind die Heavy Duty Lösung von igus speziell für raue Anwendungsumgebungen. In der […]
Die Innenaufteilung ist ein wichtiger Bestandteil von Energieketten und dient dazu, unterschiedliche Medien innerhalb der Führung zu trennen bzw. zu unterteilen. Denn nur mit der richtigen Anordnung der Leitungen kann die Lebensdauer des Systems erhöht werden. In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die verschiedenen Komponenten der Innenaufteilung und wie Sie die passende Aufteilung für […]
Gerade bei Werkzeugmaschinen ist eine Portalbauweise häufig anzutreffen. Neben Großbearbeitungszentren vor allem bei blechbearbeitenden Maschinen wie Laser- oder Plasmaschneidsystemen. In den letzten Wochen kam dabei mehrmals der Wunsch auf, dass die Energieführung keinen Einfluss auf die Gesamtbreite der Maschine haben soll. Mit anderen Worten: Die größte und schwerste Kette soll aus dem Weg geräumt werden. […]
Für die Versorgung mit elektrischer Energie kommen in Wasserkraftanlagen häufig Systeme wie Leitungswagen, Motorleitungstrommeln oder Stromschienen zum Einsatz. Doch diese sind oft störanfällig und wartungsintensiv. Deshalb haben wir das basic flizz System entwickelt, das bei Dauerbelastung sicher und störungsfrei funktioniert. Dauerhafter Einsatz bei jeder Witterung Mithilfe von Wasserkraftanlagen wird die Energie des Wassers in Strom […]
Die Energiekette läuft und läuft und läuft und läuft … Der Duarcell Hase und die Energiekette begleiten die älteren unter uns schon einige Jahrzehnte. Der rosa Hase mit der Trommel ist bekannt geworden durch den Slogan: „Hält entscheidend länger als Zink-Kohle-Batterien.“ Bis heute zählt der Hase zu den bekanntesten Markensymbolen weltweit. Er ist nach wie […]