chainflex
Vier Jahre wurde entwickelt und getestet. Jetzt ist es soweit: igus® bringt pünktlich zur SPS IPC Drives 2018 eine neue Paarschirmung auf den Markt, die für maximalen EMV-Schutz des Steuerpaares bei unseren chainflex® Servoleitungen (Serie CF 21, 27, 29) sorgt. Dadurch – das wird vor allem Installateure bei der täglichen Arbeit unterstützen – kann der […]
Maschinen werden immer kompakter, die zur Verfügung stehenden Bauräume entsprechend kleiner. Was bedeutet das für den Einsatz der igus® e-Ketten-Leitungen? Dass wir unsere chainflex® Kabel mit kleinstmöglichen Biegeradien anbieten, ohne auf die bewährten und notwendigen Merkmale zu verzichten.
Immer wieder höre ich von Kunden, die gerne die Stromschiene einsetzen, dass es hier und da doch Probleme gibt und man überlegt wieder zur guten alten Energiekette zurückzukehren. Die Probleme sind eigentlich immer die Gleichen: Gerade bei hohen Geschwindigkeiten muss die Stromschiene, bzw. der Mitnehmer gewartet werden, sprich die Kohlen der Stromabnehmer müssen getauscht werden, […]
Wenn es sich bewegt, steckt igus® drin. Nicht immer, aber es wäre zumeist die bessere Lösung. Denn igus® ist Profi für motion plastics. Neben dem Spritzguss gibt es uns auch im 3D-Druck mit dem SLS-Verfahren. SLS bedeutet Selektives LaserSintern, ist also ein Begriff für das Drucken von 3D- Objekten mit Kunststoffpulver. Hier drucken wir aus […]
Hybridkabel haben wir auch Ob in kleineren Betrieben oder großen Unternehmen mit vielen Niederlassungen, im täglichen Kundenkontakt stelle ich immer wieder fest, dass die wesentlichen Anforderungen an ein Produkt meistens ähnlich sind. Kurze Konfektionierungs- und Montagezeiten, hohe Lebensdauer, geringe Wartung, Kosten sparen und einfache Abwicklung. Da freut sich das Einkäuferherz genauso wie der Installateur, der […]
Leitung ist nicht gleich Leitung. Die einzelnen Bestandteile der Leitung machen sie zu dem, was sie ist. Viele kleine Faktoren beeinflussen am Ende nicht nur das Gesamtbild einer Leitung, sondern damit auch den möglichen Einsatz, die Beanspruchung und die Lebensdauer. Viele Anwender stehen vor der Frage: Welcher ist der richtige Schirm für meine Leitung? Das […]