Die EC.P Sensoren messen die an der Energieführungskette auftretenden Zug- und Schubkräfte. Bei der gleitenden Bewegung einer Schleppkette steigt oder fällt die am Mitnehmer auftretenden Zugkraft je nach dessen Position auf dem Verfahrweg. Wenn die Zug-Schubkräfte der Schleppkette über die eingestellten Kraftgrenzen ausschlagen, dann wird eine Warnmeldung ausgegeben und/oder die Anlage direkt gestoppt.
Dies kann die unterschiedlichsten Ursachen haben; aber generell lassen sich die Ursachen in 2 Kategorien einteilen:
- Rinnensystem
- Gegenstände in der Rinne (z. B. Schnee/Eis/Laub)
- Lose Verbindungen
- Störkanten
- Beschädigungen
- Rinnenausrichtung
- Energiekettensystem
- Beschädigte/lose Glieder
- Punktueller Verschleiß
- Defekte Leitungen
- Fehlerhafte Zugentlastung
Ansonsten lassen sich die meisten Störungen auch durch einen erneuten Blick ins Montagehandbuch beheben.