Tag: Zustandsüberwachung

Wie funktioniert der direkte Maschinenanschluss des i.Sense EC.W Sensors zum kontinuierlichen Condition Monitoring von Energieketten?

Richard Habering | 1. August 2022

Die direkte Anbindung an die SPS Maschinensteuerung des i.Sense EC.W Sensors zum kontinuierlichen Condition Monitoring wird per potentialfreien Kontakten der in den Sensor integrierten INI-Leitung realisiert. Diese hat standardmäßig eine Länge von 2 Meter, aber lässt sich beliebig verlängern. Damit ist eine Echtzeit-Zustandsüberwachung für gleitenden Energieführungssysteme schon ab EUR 248,00 (DE Liste) möglich. Gefällt mir […]

Weiterlesen...

Kann ich ein Condition Monitoring meiner Energiekette auch ohne Schaltschrank-Module realisieren?

Richard Habering | 1. August 2022

Dank der direkten Anschlussmöglichkeit per integrierter INI-Leitung lässt sich der neue i.Sense EC.W Sensor von igus – smart plastics auch ohne Schaltschrankmodul in die Anlage integrieren bzw. an die SPS Maschinensteuerung anschließen. Damit ist erstmals ein zuverlässiges Condition Monitoring der Energiekette auch schon für unter 250 EUR möglich. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du […]

Weiterlesen...

Condition Monitoring von Energieketten: Wie geht das am einfachsten?

Richard Habering | 1. August 2022

Der i.Sense EC.W Sensor von igus – smart plastics ermöglicht ein kostengünstiges Echtzeit Condition Monitoring von Energieketten bereits ab 248 Euro und lässt sich dank integrierter, potentialfreier Kontakte ohne Internetanbindung direkt an die SPS Maschinensteuerung anschließen. Enthalten sind dabei der Sensor, die Leitung sowie die Auswerteelektronik. Anwender haben auch die Möglichkeit, den Sensor per i.Cee […]

Weiterlesen...

Was bringt mir die Zustandsüberwachung von Maschinen in meinem Anlagenpark?

Richard Habering | 1. April 2022

Die kontinuierliche Zustandsüberwachung dient zur zustandsorientierten Instandhaltung von Maschinen und Anlagen. Sie gilt als Weiterentwicklung der reaktiven Instandhaltung, einer noch immer häufig angewandte Form von Instandhaltung bei der Maschinen oder Anlagen nur bei Ausfällen oder Defekten repariert werden. Generell lässt sich sagen, dass die kontinuierliche Zustandsüberwachung von Maschinen dabei hilft, Maschinenschäden frühzeitig zu erkennen und […]

Weiterlesen...

Wie ist eine saubere Maschinendatenerfassung (MDE) mit i.Sense Condition Monitoring Systemen zu realisieren?

Richard Habering | 1. April 2022

Mit einer sauberen Maschinendatenerfassung, kurz MDE, ist der Vorgang zur Erfassung, Speicherung und Bereitstellung von Daten und Informationen, die in einer industriellen Fertigung bzw. Produktion anfallen. Werden diese Daten automatisch erfasst, verdichtet und in Echtzeit visualisiert, ist das die Grundlage für ein effizientes Produktionsmanagement im Sinne der Smart Factory. Werden smart plastics zur Zustandsüberwachung genutzt, […]

Weiterlesen...

Was ist die Leitungszugkraftüberwachung i.Sense CF.P?

Richard Habering | 1. April 2022

Vor der Inbetriebnahme eines e-kettensystems müssen die Leitungen so eingestellt werden, dass sie sich in Längsrichtung und im Radius frei in der Kette bewegen können. Elektrische Rundleitungen müssen beidseitig zugentlastet werden. Auf langen Verfahrwegen und im Projektgeschäft wird empfohlen regelmäßig zu kontrollieren, ob die Leitungen korrekt liegen und sich frei bewegen können. Wird dies nicht […]

Weiterlesen...

Was ist das Schub/Zugkraftüberwachungssystem i.Sense EC.P?

Richard Habering | 17. März 2022

Um die e-kette zu bewegen zu können ist eine gewisse Kraft notwendig, die Schub-Zug-Kraft. Diese kann mit der folgenden Formel berechnet werden. PPF = Facc + Ffriction = m ⋅ a + m ⋅ µ ⋅ g  m: Gesamtmasse Kette+Leitungen | a: Beschleunigung [m/s²] | µ: Reibungskoeffizient (i.d.R. 0,3) | g: Erdbeschleunigung (10 m/s²) Durch die Auswahl der Kette und der Befüllung ist das […]

Weiterlesen...

Was ist das Bruchüberwachungssystem i.Sense EC.B?

Richard Habering | 17. März 2022

Eine e-kette hat immer die gleiche Länge. Aber stimmt das auch? Im Innenradius ist sie kürzer, und im Außenradius ist sie länger. Und dann gibt es die neutrale Phase, hier hat die e-kette tatsächlich immer die gleiche Länge, egal ob sie komplett flach auf dem Boden liegt, eingerollt ist, oder für eine Anwendung gleitend eingebaut […]

Weiterlesen...

Wie sind Stillstandszeiten in der Produktion mit modernen Condition Monitoring System zu reduzieren?

Richard Habering | 17. März 2022

Stillstandszeiten (oder manchmal auch Stillstandzeiten genannt) sind laut REFA Definition die Zeiten, an denen eine Maschine oder Anlage stillsteht, also nicht in der Produktion eingesetzt werden kann. In den vollautomatisierten Produktionsbetrieben der heutigen Industrie gilt es natürlich diese Zeit auf das absolut möglichste Minimum zu reduzieren. Eine sinnvolle Option dafür ist die Anwendung von Condition […]

Weiterlesen...

Wie kann die Fehleranalyse beim Anlagenausfall mit Hilfe von Condition Monitoring Systemen vereinfacht werden?

Richard Habering | 16. März 2022

Der Fehleranalyse kommt gerade bei einem schwerwiegenden Anlagenausfall eine immense Bedeutung zu. Dann können moderne Condition Monitoring Systeme wie i.Sense von smart plastics ein Segen sein. Dabei verbinden smart plastics die innovativen Hochleistungskunststoffe von igus mit modernster Sensortechnik. Für die Maschinendatenerfassung stehen diverse Sensoren abhängig vom Anwendungsfall zur Verfügung. Damit können sowohl mechanische Faktoren wie […]

Weiterlesen...