Bei der Entwicklung des Guideloks haben wir uns an den normalen Anforderungen an ein Hochregal orientiert. Das heisst, dass das Guidelok von Minus 35° Celsius bis 60° Celsius ohne Probleme verwendet werden kann! Tiefere Temperaturen oder höhere auf Anfrage.
Guidelok vertikal: In welchem Temperaturbereich kann ein Guidelok eingesetzt werden
Verwandte Fragen
- Wozu braucht eine Energiekette eine autarke Stromerzeugung mittels Energy Harvesting?
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Stehende oder hängende Anwendung bei Energieführungen ?
- Wann muss eine Energiekette unterstützt werden ?
- Was bedeutet der Durchhang einer Energiekette ?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!