Linearschienen
Man kennt das vielleicht von den eigenen Kindern. Schnell ein paar Pommes gegessen und dann die Fettfinger am T-Shirt abwischen. Keiner hat gerne fettige Finger – keiner hat gerne Fettflecken auf der Kleidung. Arbeitet man mit Maschinenelementen wie Kugellagern, Getrieben oder Linearführungen lassen sich diese Verschmutzungen kaum vermeiden, oder? Fakt ist, das sämtliche Bewegungen von […]
Leise Maschinen und Geräte, ob im Haushalt, Labor oder Krankenhaus, schonen die eigenen Nerven. Wer kennt nicht die Geräusche, die einen direkt stören. Der Aufzug im Hotel bei Nacht, die Spülmaschine oder der Kühlschrank, der sich abends neu zu erfinden scheint. Aber auch das Quietschen einer Schublade beim Aufziehen oder das laute Abrollen des neuen […]
Die TV-Werbung für den Soda Streamer zeigt es perfekt. Wer will heute noch Schweres schleppen. Auch die Einführung der PET-Flaschen als Alternative zur Glasflasche zielte u.a. auf das Gewicht ab. Die Nachhaltigkeit beider Lösungen soll zu einem späteren Zeitpunkt einmal behandelt werden. „Fakt ist, dass das Bewegen von Masse Energie kostet. Das kann in Form […]
Geld sparen und Technik verbessern – Für viele Ingenieure und Konstrukteure eine tägliche Herausforderung und unser Job für Sie. Einsparpotenziale verbergen sich bei igus nicht nur im Einkaufspreis. Ihre Maschine oder Ihr Projekt profitieren von einer Vielzahl an Vorteilen durch unsere Produkte. Zum Beispiel: Selbstschmierende Polymere und absolute Sauberkeit Geringe Teilgewichte und schnelle Lieferungen Das Gleitprinzip […]
Sie haben sich schon immer mal gefragt: „Wie bringe ich unseren Elektromotor an eine igus Linearachse an?“ Nein? Wir beantworten es trotzdem. igus ist Hersteller von Linearachsen. Die mechanische Übertragung der Antriebskräfte erfolgt bei uns durch einen Zahnriemen oder eine Spindel in Kombination mit unseren tribologisch optimierten Hochleistungskunstoffen. Die Erzeugung der Antriebskräfte kann durch Muskelkraft […]
Die meisten Linearlager, ob mit metallischen Kugeln, Wälzkörpern, Beschichtung oder geklebten Elementen, können wegen ihres Aufbaus nicht wiederverwendet werden. Für den Anwender bedeutet das in der Regel, neue Lineargehäuse zu bestellen. Dadurch entstehen Kosten für Wiederbeschaffung und es entstehen Lieferzeiten. Eine weitere Herausforderung ist zudem die ordnungsgemäße Entsorgung. Viele Lager müssen aufgrund der eingesetzten Schmiermittel […]
Rotieren und lineares Gleiten, beides gleichzeitig geht jetzt mit der drylin® W Linear- /Schwenkführung. Die Neuheit stellte igus erstmals zur digitalen igus Messe 2020 als Studie vorgestellt. Das neue Produkt besteht aus einem PRT-04 Drehkranzlager auf einer drylin W Schiene mit breiter Abstützung von 120 mm. Kosten sparen, Technik verbessern Wir liefern die Schiene mit […]
Ist Industrie 4.0 immer digital? – Diese Frage stellt man sich, wenn man den neuen drylin® W-isense-Linearschlitten mit LED-Anzeige genauer betrachtet. Obwohl durch die igus isense Technologie in unseren Gleitfolien die Anbindung an ein Online-System für vorausschauende Wartung möglich ist, haben wir nach einer Lösung gesucht diese, ohne teure Integration eines 4.0 Systems im Unternehmen […]
Technik verbessern, Kosten senken. Dieser Leitgedanke begleitete igus® bei der Neuentwicklung der ersten Teleskopschiene, die komplett auf metallische Komponenten verzichtet. Im Vergleich zu der drylin® NT-35 aus Metall spart die NTP-27 Teleskopschiene 64 % ihres Gewichts ein und benötigt 23 % weniger Bauraum. Der 3-teilige Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren lässt sich bis zu 150 mm ausziehen. Durch […]
Angehende Tischler kombinieren im Rahmen eines Maschinenkurses an der Handwerkskammer Köln Industrial Design mit skandinavischen Charme. Die 24 Auszubildenden des Berufskollegs Bergisch Gladbach hatten die Aufgabe innerhalb von fünf Tagen ein Möbelstück in Kleinserie zu fertigen. Die Möbelstücke wurden von den Azubis selbstständig konstruiert, das Ergebnis kann sich sehen lassen!