Leitungen
Wie unterschiedlich Leitungen eingesetzt werden, zeigte bereits unser Beitrag zum Einsatz von chainflex Leitungen in großen Höhen. Heute widmen wir uns dem Einsatz unserer Leitungen in Regalbediengeräten. Regalbediengeräte, kurz RBGs, sind aus modernen Hochregallagern nicht mehr wegzudenken. Dabei werden die Anforderungen im Zuge wachsender Automatisierungsgrade immer komplexer. Hohe Dynamiken und teilweise extreme Temperaturbedingungen verlangen den […]
Ich werde immer mal wieder gefragt, warum ASi Busleitungen speziell geformt sind und ob man auch eine runde 2×1,5mm² Steuerleitung nehmen kann. Daher lohnt es sich das Thema AS-i Bus mal näher zu beleuchten. Wo wird die ASi Busleitung eingesetzt? Es ist wichtig zu wissen, wo dieses Bussystem eingesetzt wird und weshalb es entwickelt wurde. […]
In mehreren Beiträgen haben wir bereits über unser Testlabor berichtet. Wir haben auch besondere Kundentests beschrieben und gezeigt, warum das Labor so wichtig ist. Heute möchten wir das Tagesgeschehen rund um getestete Leitungen genauer zeigen. Was machen die Kollegen da eigentlich? Aufbau eigener oder kundenspezifischer Versuche Unser Ziel ist es, mit unseren Leitungen den wachsenden […]
Über unser Testlabor für Leitungen und dessen Bedeutung haben wir bereits in einem vergangenen Beitrag berichtet. Neben dem Testen für Forschung und Entwicklung, für Sicherheit bei neuen Produkten, bietet unser Labor aber noch weitere Möglichkeiten, auf die wir heute näher eingehen möchten. Die Standardtests Neu gefertigte Leitungen werden, direkt nach der Herstellung, immer Normtests unterzogen. […]
Leitungen werden in vielen Bereichen eingesetzt. Manche müssen dabei ganz besondere Anforderungen erfüllen oder bestimmten äußerlichen Faktoren standhalten. So zum Beispiel Leitungen, die unter Wasser eingesetzt werden. Welche Problematiken entstehen bei Leitungen für Unterwasser Anwendungen? Und welche Lösungsansätze gibt es? Längs- und Querwasserdichtigkeit Leitungen, die unter Wasser eingesetzt werden, müssen einiges leisten. Unter Wasser herrscht […]
Leitungen müssen heute den unterschiedlichsten, äußeren Bedingungen standhalten. Dabei kommt es ganz darauf an, in welchen Bereichen und Anwendungen sie eingesetzt werden. Heute schauen wir uns an, was man bei Leitungen in Kälteanwendungen beachten muss. Was bedeutet temperaturbeständig? Bei Leitungen in extremen Temperaturbereichen spricht man von temperaturbeständigen Leitungen. Das bedeutet, dass die Leitungen ohne enorme […]
Die Automobilbranche ist der größte Abnehmer für Werkzeugmaschinen. Durch den Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor steht der Automobilsektor vor gravierenden Änderungen, die für spürbare Unsicherheit bei den Zulieferern sorgen. Hierbei spielt auch die Angst um Jobs eine große Rolle. Welche Auswirkungen hat die Elektromobilität für die Werkzeugmaschinen Branche? Und können die beiden Technologien Elektro- und […]
Als ich vor zehn Jahren meinen ersten Schnuppertag bei igus hatte, sagte mir meine Kollegin: „Bei uns wird es nie langweilig. Täglich kommen spannende Anfragen rein. Ich kläre gerade, ob unsere Energieketten radioaktiver Strahlung standhalten“.
Die Serien CF8xx sind Teil des igus® Leitungs-Produktportfolios. Was aber hat es genau mit der Serie CF8xx auf sich? Wann kann ich die CF8xx Produkte einsetzen und was ist das Besondere an den Leitungen? Was ist die Serie CF8xx? Die Serie CF8xx (CF880, 881, 890, 891, 888, 898, etc.) wurde vor einigen Jahren unter dem […]
Was ist das besondere an Profinet Leitungen im Vergleich zu „normalen“ Datenleitungen? Gibt es Unterschiede bei den Profinetkabeln? Lesen Sie selbst!