Mit dem igus Lebensdauerrechner lässt sich die Lebensdauer der Anwendung bereits Voraus berechnen. Die Daten auf die sich der Rechner bezieht, basieren auf vielen Tests, aus dem igus eigenen Testlabor. Die Aussage aus unserem Rechner ist damit bereits heute sehr verlässlich und wird mit jedem weiteren durchgeführten Test noch genauer.
Wie verlässlich ist die Aussage zur Lebensdauererwartung?
Verwandte Fragen
- Wozu braucht eine Energiekette eine autarke Stromerzeugung mittels Energy Harvesting?
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Stehende oder hängende Anwendung bei Energieführungen ?
- Wann muss eine Energiekette unterstützt werden ?
- Was bedeutet der Durchhang einer Energiekette ?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Energieführungssystem Energieketten Lebensdauerrechner