igus konstruiert e-ketten so, dass sie eine geringe Geräuschentwicklung haben. Ein Gutachten des TÜV Rheinland bestätigt: Beispielsweise die Serie E6.1 liegt hat einen gemessenen Schalldruckpegel von nur 37 dB(A).
Wie laut sind Energieketten?
Verwandte Fragen
- Wozu braucht eine Energiekette eine autarke Stromerzeugung mittels Energy Harvesting?
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Stehende oder hängende Anwendung bei Energieführungen ?
- Wann muss eine Energiekette unterstützt werden ?
- Was bedeutet der Durchhang einer Energiekette ?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!