Das Befestigungsglied am Anfang und Ende der Energiekette kann starr oder beweglich ausgeführt sein. Als Standard verwendet man pendelnde Anschüsse, für z.B. vertikal stehend Anwendungen kann man starre Anschlüsse verwenden – damit ein wegschwenken der Kette verhindert wird. Um zusätzliche Stabilität zu erhalten werden die Anschlusselemente häufig zusätzlich mit dem ersten Kettenglied starr verschraubt.
Was bedeutet starr oder pendelnd bei Anschlusselementen von Energieketten?
Verwandte Fragen
- Wozu braucht eine Energiekette eine autarke Stromerzeugung mittels Energy Harvesting?
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Stehende oder hängende Anwendung bei Energieführungen ?
- Wann muss eine Energiekette unterstützt werden ?
- Was bedeutet der Durchhang einer Energiekette ?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!
Artikel Schlagwörter:
Energieketten Mounting Bracket pendelnde Anschlussemente starre Anschlusselemente