Tag: starre Anschlusselemente

Was ist der Unterschied zwischen pendelnden und starren Anschlusselementen?

igu-blog-adm | 26. Juli 2019

Je nachdem, um welche Anwendung es sich handelt, werden pendelnde oder starre Anschlusselemente empfohlen. Pendelnde Anschlusselemente sind in der Verbindung zum ersten Kettenglied beweglich, d.h. das auch hier ein Radius bewegt werden kann. Ein starres Anschlusselement ist in der Verbindung zum ersten Kettenglied fest, d.h. das diese Verbindung keine Bewegung zulässt. Gefällt mir +1 Gefällt […]

Weiterlesen...

Was bedeutet starr oder pendelnd bei Anschlusselementen von Energieketten?

Marco Thull | 15. Juli 2019

Das Befestigungsglied am Anfang und Ende der Energiekette kann starr oder beweglich ausgeführt sein. Als Standard verwendet man pendelnde Anschüsse, für z.B. vertikal stehend Anwendungen kann man starre Anschlüsse verwenden – damit ein wegschwenken der Kette verhindert wird. Um zusätzliche Stabilität zu erhalten werden die Anschlusselemente häufig zusätzlich mit dem ersten Kettenglied starr verschraubt. Gefällt […]

Weiterlesen...