Nach einer einwandfreien Montage und einer richtigen Einstellung der Leitungen ist das System ausfallsicher in Betrieb zu nehmen. Je nach Anwendungsfall und Verfahrhäufigkeit empfehlen sich gelegentliche Sichtprüfungen und eine Neueinstellung der Leitungen. Ansonsten ist die Energiekette als solches komplett wartungsfrei.
Sind igus e-ketten wartungsfrei?
Verwandte Fragen
- Wozu braucht eine Energiekette eine autarke Stromerzeugung mittels Energy Harvesting?
- Fanuc CRX-19iA in 9 Klicks konfiguriert
- Stehende oder hängende Anwendung bei Energieführungen ?
- Wann muss eine Energiekette unterstützt werden ?
- Was bedeutet der Durchhang einer Energiekette ?
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!