Kategorie: 3D-Druck

Warum verschleißfeste 3D-Druck Bauteile aus iglidur Kunststoffen?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Für die Fertigung im 3D-Druck steht Ihnen eine große Bandbreite von technischen Kunststoffen zur Auswahl. Über Jahrzehnte gesammeltes Tribologie Know-How fließt dabei in die Entwicklung unserer Polymere ein. So findet sich für Ihre Anwendung der iglidur Hochleistungskunststoff mit den perfekten Eigenschaften. Beispielsweise für hohe Lasten, Lebensmittelkontakt, Medienbeständigkeit oder hohe Temperaturen. Alle iglidur Hochleistungskunststoffe verzichten auf […]

Weiterlesen...

Wer hat den 3D-Drucker erfunden?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Als Erfinder des 3D-Druckers gilt der US-Amerikaner Chuck Hull, der 1986 seine Erfindung zum Patent anmeldete (US4575330) und das Unternehmen 3D-Systems gründete. Allerdings ist zu erwähnen, dass der tatsächliche Entdecker des Verfahrens ein anderer war. Hideo Kodama konnte das Patent nicht mehr rechtzeitig anmelden, da ein Formfehler im Weg stand und Chuck Hull sich das […]

Weiterlesen...

Was heißt additive Fertigung?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Additive Fertigung beschreibt einen Produktionsprozess, bei dem ein Material additiv aufgetragen wird und dadurch ein physisches Bauteil entsteht. Die Basis des schichtbasierten Aufbaus sind 3D-CAD Konstruktionsdaten. Bauteile werden Schicht für Schicht aufgebaut statt subtraktiv aus einem Halbzeug bearbeitet (z.B. gefräst, gedreht) zu werden. Das Produktionsverfahren unterscheidet sich hierin grundsätzlich von den konservativen zerspanenden Fertigungsmethoden und […]

Weiterlesen...

Wie genau kann ein 3D-Drucker drucken?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Die Genauigkeit eines im 3D-Druck gefertigten Bauteils hängt vom jeweiligen Verfahren und von der Qualität des Druckers ab. Auch das eingesetzte Filament und die Qualität der CAD-Daten spielt dabei eine Rolle. Toleranzen im 3D-Druck Gegenüber dem Spritzguss oder spanenden Verfahren sind die möglichen Abweichungen im 3D-Druck größer. Beim Spritzguss von Kunststoffen sind Toleranzen im Zehntelbereich […]

Weiterlesen...

Warum das Dateiformat von STP zu STL umwandeln

igu-blog-adm | 1. August 2019

Zur Verarbeitung im 3D-Druck muss eine entsprechende CAD-Datei vorliegen. Diese kann entweder direkt aus einem CAD-Programm erstellt oder aus einer vorliegenden CAD-Datei umgewandelt werden. Um eine möglichst detailgetreue Verarbeitung zu gewährleisten, sollte ein STL-Format genutzt werden. Durch die Umwandlung von STP- in STL-Daten können jedoch Ungenauigkeiten im Hundertstelbereich entstehen. Dies ist auf die unterschiedlichen Oberflächendarstellungen beider […]

Weiterlesen...

Welche Nachbearbeitungsmöglichkeiten gibt es beim 3D-Druck?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Auch beim 3D-Druck ist je nach Anspruch an das fertige Bauteil eine gewisse Nachbearbeitung der gedruckten Teile notwendig. So müssen zum Beispiel Stützstrukturen bzw. -masse händisch entfernt werden. Ebenso werden die Teile nach Bedarf mit verschiedenen Verfahren gestrahlt oder gleitgeschliffen. Ein Schleifen per Hand kann je nachdem auch erforderlich sein, um ein optimales Ergebnis zu […]

Weiterlesen...

Wie kann ich Toleranzen bei Design und Orientierung im 3D-Druck vermeiden?

igu-blog-adm | 1. August 2019

Je nach Ausrichtung des Bauteils beim Druck kommt es zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Oberfläche. Je nach Druckverfahren nimmt dies mehr oder weniger Einfluss auf die Qualität des fertigen Bauteils. Es sollte daher bei der Orientierung beim Druck darauf geachtet werden, ob es beim Bauteil bestimmte Funktionsflächen gibt, bei denen es mehr auf eine glatte […]

Weiterlesen...

Wie hoch sind die Maßabweichungen bei den verschiedenen 3D-Druck Verfahren?

igu-blog-adm | 1. August 2019

SLA (Stereolithographie):  ± 0,2 % (mit einer unteren Grenze von ± 0,2 mm) Die Stereolithographie (SLA inkl. DLP) ist zusammen mit Polyjet das genauste Verfahren. Der Durchmesser des Lasers beträgt in der Regel zwischen 100 und 150 µm. Im Vergleich zum FDM-Verfahren ist das deutlich weniger.   Es ergeben sich hier weniger Toleranzen und die […]

Weiterlesen...

Wie lange hält ein 3D-Druck Bauteil?

igu-blog-adm | 15. Juli 2019

Grundsätzlich hängt die Lebensdauer eines im 3D-Druck hergestellten Bauteils immer stark von der jeweiligen Belastung und dem gewählten Material ab. Werte wie Drehmoment, Rotationsgeschwindigkeit, Zuglast, Drucklast spielen eine entscheidende Rolle. Auch das Fertigungsverfahren hat einen Einfluss auf die Haltbarkeit des Bauteils. Der 3D-Druck bietet hier einige Vorteile gegenüber dem Fräsen. Die Zahnform kann z.B. so […]

Weiterlesen...

Was kostet 3D-Druck?

igu-blog-adm | 15. Juli 2019

Grundlegend hängt der Preis beim 3D-Druck von der Größe, dem Volumen, den Anforderungen an das Material und dem verwendeten Druckverfahren ab. So sind größere Bauteile in der Regel teurer als kleine, Bauteile aus Metall sind teurer als aus Kunststoff. Hierbei können die Kosten sich jedoch auch innerhalb einer Materialgruppe stark unterscheiden. Kunststoffteile aus einem Hochtemperaturkunststoff (z.B. PEEK) […]

Weiterlesen...