Wie kam es zur TRX und ist sie DIE Innovation der Robotik?

Marius Glaue | 7. September 2023

Eines Tages nach der Messe Es begab sich zu Zeiten rund um die Hannover Messe Anfang vor gar nicht allzu langer Zeit. Man sagt ja, dass manchmal die besten Ideen ein Mix aus Spinnerei und ein wenig Alkohol entstehen. So ähnlich muss es sich auch bei der Idee zur TRX zugetragen haben. Zwei erschöpfte und […]

Weiterlesen...

readycable Fabrik Vielfalt

Was steckt hinter der industriellen Konfektionierung?

Marius Glaue | 11. März 2022

Ab wann spricht man von einer industriellen Konfektionierung? Ursprünglich stammt der Begriff der Konfektionierung aus der Welt der Textilien. Bei dem Wort Konfektionsgröße wird der Ursprung eindeutig. Laut Wikipedia handelt es sich bei der Konfektionierung um jegliche Art von Aufteilung in der Produktion und Technik. Dies umfasst die Längeneinteilung oder Festlegung anwendungsspezifischer Endstücke und Abmessungen. Bezieht man diese Definition auf […]

Weiterlesen...

Scara Cable Solution: Von der Idee zum Produkt Folge 4

Marius Glaue | 28. August 2020

Crash bereits beim Warm-up Um beim Vergleich zum Motorsport zu bleiben kann man sagen, dass uns in der 1. Runde die Aufhängung gebrochen ist. Für alle, die noch nicht das Video aus Scara Cable Solution Blog-Folge 3 gesehen haben, hier nochmal der link (zum Video) Das Video zeigt die ersten Test-Meter aber leider hielt die […]

Weiterlesen...

Oft unterschätzt und überhört. Wie Industrielärm durch igus® Produkte reduziert werden kann.

Marius Glaue | 26. August 2020

Rund eine Million Menschen in Europa leiden an Industrielärm – nicht nur nervig, sondern eine Gefahr für die Gesundheit. Hier erfährst du, was man tun kann um zumindest den Geräuschpegel einer e-kette zu senken. Denn ein Ansatz der igus Produktentwicklung ist die e-ketten leiser zu machen.  Neben Pkw, Flugzeuge und Züge ist die Industrie einer der […]

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt Folge 3

Marius Glaue | 13. August 2020

Folge 3. Das Testen beginnt

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt Folge 2

Marius Glaue | 29. Juli 2020

Das Paket von Epson ist angekommen „Ja ist denn heut schon Weihnachten?“ oder „Häh, ich hab doch gar nichts bestellt?“ geht einem über die Lippen oder zumindest durch den Kopf, wenn der Anruf vom Wareneingang kommt: „Euer Paket ist da.“ So oder so ähnlich könnte es sich bei der Ankunft des G6-553S Manipulator RC620 zugetragen […]

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt. Folge 1

Marius Glaue | 21. Juli 2020

Status Quo KW29 2020 In dieser Blog-Serie möchten wir Sie mitnehmen, um uns bei der Entwicklung eines neuen Produkts über die Schulter zu schauen. Das Ende dieser Serie ist zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen schreibe bzw. Sie diese Zeilen lesen, noch komplett offen. Vielleicht haben wir am Ende gar kein neues Produkt und wir […]

Weiterlesen...

Cobot im Konfigurator

20 Cobots online konfigurierbar

Marius Glaue | 22. April 2020

Endlich erhält der online und frei verfügbare Roboterkonfigurator von igus auch die Rubrik Cobots. Zum Start der Erweiterung des Onlinetools werden bereits 4 Roboterhersteller zur Auswahl stehen. Neben Universal Robots finden sich auch Anbieter wie Techman Robot, Kuka mit seinem LBR iiwa bis hin zu Yaskawa mit der HC10 Serie. Da die Anzahl der Auswahlmöglichkeiten […]

Weiterlesen...