Wirkt eine Leitung auf den ersten Blick für viele eher unspektakulär, zeigt der Blick hinter die Kulissen, dass wir ohne die innovative Kabeltechnologie völlig aufgeschmissen wären. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie häufig wir in unserem alltäglichen Leben mit unterschiedlichsten Leitungen in Berührung kommen. Ob in industriellen Produktionsanlagen und Werkzeugmaschinen, in Haushaltsgeräten, Computern oder […]
Mit Automation zum Superwurm Selbstentwickelte Roboter und fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) mit igus® Bauteilen automatisieren arbeitsintensive Prozesse in der Wurmzucht. Familie Langhoff züchtet Riesen-Rotwürmer, auch Dendrobena genannt, die z.B. von Anglern, als Futterwürmer für Tiere, zur Jagd oder als natürlicher Düngerproduzent für Garten und Gewächshäuser eingesetzt werden. Um die Zucht zu verbessern und effektiver zu […]
Das Thema zur Lineargleitführung war eigentlich gewählt und ich hatte alles Wichtige bereits gesammelt, da wurde ich plötzlich wieder daran erinnert. Ich hätte die Sicherheitsunterweisung am Arbeitsplatz noch nicht gemacht gehabt und ich solle dieses doch schnellstmöglich nachholen. Okee.. dankbar für die nette Unterbrechung habe ich die Online Unterweisung dann doch vor dem Post begonnen. […]
Normalerweise sind Lebensdauer und Verfahrgeschwindigkeiten von kleinen wie auch großen Lasten entscheidende Kenngrößen bei Linearführungen. Wie lange halten Linearführungen im 24/7 Betrieb , wann muss gewartet oder nachgeschmiert werden? Oder bei Gleitführungen wann ist ein Wechsel der Gleitelemente empfehlenswert? Aber es gibt auch immer mehr Fälle wo die zu erwartende Laufleistung gar kein Thema ist. […]
Meer, Salzwasser, Schwimmbäder, Lebensmittelherstellung oder Pharma und Galvanik. In diesen Umgebungen unterliegen Bauteile höchsten Beanspruchungen. Jeder der am Meer Urlaub macht kennt die Auswirkungen alleine von salzhaltiger Luft. Materialien wie Holz verziehen sich, eine Linearführung aus Stahl rostet ohne besonderen Schutz und lässt sich nach einiger Zeit schwer bis gar nicht mehr bewegen. Und Luftfeuchtigkeit […]
An einem der igus Profilextruder (Anschaffungsjahr 2014) gibt es einen schwenkbaren Tisch. Wenn die Profile nach dem Sägen auf einen Meter Länge fertig sind, schwenkt der Tisch um 90° und die fertigen Rundstäbe fallen nach unten in einen Auffangbehälter.
Überschlagen sich Zeit- und Kostenaufwand in der Prototypenherstellung, kann es für Start-ups wirtschaftlich kritisch werden. Das Hightech-Unternehmen Easelink aus Graz setzt deswegen auf den 3D-Druck mit tribologisch optimierten Hochleistungspolymeren.
Welche Kunststoffbauteile eignen sich dafür und welche nicht? Welche Kosten erwarten mich bei einer chemischen Glättung? Kann es zu Maßabweichungen meiner Bauteile kommen? Inwieweit wirkt sich der Glättungsprozess auf die Lieferzeit aus? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in dem folgenden Beitrag.
3D-gedruckte Kunststoffbauteile besitzen eine höhere Oberflächenrauhigkeit als Spritzgussteile – ganz gleich ob FDM- oder SLS-Verfahren. Spitzgussbauteile konnten in der Vergangenheit schon auf Wunsch von igus® gleitgeschliffen werden – das geht jetzt auch mit additiv gefertigten Verschleißteilen. Und wie das mit möglichst wenig Zeitaufwand, Kosten und geringem Logistikaufwand zu realisieren ist, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.
Berliner Unternehmen Blackcam lässt Ersatzteil für Exponat in wenigen Stunden über den 3D Druck Service bauen