Unsere unterschiedlichen Mantelqualitäten haben wir bereits in einem anderen Beitrag erklärt. Aber: Welche Außenmantelqualität einer Leitung benötige ich eigentlich in welcher Anwendung oder Branche? Diese Frage wird mir häufiger gestellt und deshalb möchte ich in diesem Beitrag gerne ein paar gängige Branchenbeispiele für die Außenmantelqualitäten PVC, PUR und TPE aufzeigen. In welcher Branche wird der […]
Auf den ersten Blick sieht der Vorgang des Lötens einfach aus, ist bei näherer Betrachtung aber ein komplizierter Vorgang, der beherrscht sein will. Die frei von Hand verzinnte Kontaktierung ist stark von der ausführenden Person sowie von der Temperatur, dem verwendeten Lot und der Größe der zu verbindenden Bauteile abhängig und unterliegt gewissen Schwankungen. Richtig löten will also gelernt sein. Unter der Beachtung einiger Kriterien und mit etwas Übung ist Löten kein Problem.
Der Lageraustausch bei Linearachsen mit Riemenantrieb ist meist sehr zeitintensiv und komplex. Doch es geht einfacher, schneller und kostengünstiger. Wie erfahren Sie hier in diesem Blog.
Jeder der schonmal eine igus Linearachse bestellen wollte, bekommt zwangsläufig irgendwann die Frage gestellt welche Ausrichtung der Motor haben soll. Links, Mitte, Rechts, 0° oder doch 90°? Hört sich alles erstmal so an, also ob man sich vor der Kommunalwahl seine Partei aussucht, doch es ist viel leichter als das. Was ist mit Motorausrichtung gemeint? […]
Datenleitungen und Medien-Schläuche auf Kabeltrommeln aufwickeln? Weil das ohne aufwendige und teure Schleifring-Technologie nicht funktioniert, werden auf dem Boden liegende Leitungen in vielen Betrieben zur Sturzgefahr. Die Alternative: die Kabeltrommel e-spool-flex mit unterbrechungsfreier Schneckenführung. Montagmorgen in einer Industriehalle: Ein Techniker will eine große Werkzeugmaschine konfigurieren. Er zieht das mobile Bedienpanel aus der Halterung an der […]