Gleitlager gibt es in vielen Varianten und unterscheiden sich technologisch im Detail deutlich. Obwohl im Vergleich zum Kugellager eher unbekannt, ist die Gleitlagertechnik deutlich älter und geht bis auf das Jahr 3000 vor Christus zurück. Doch welche Arten von Gleitlagern gibt es heute? Wo werden diese eingesetzt? Und was unterscheidet iglidur Gleitlager von anderen? In […]
Es gibt große und kleine Pakete, schmale und breite Flaschen, runde oder eckige Produkte und um all diese Produkte schnell zu verpacken oder zu führen, gibt es sogenannte Gassenverstellungen oder auch bekannt unter mehrbahnige Verstellsysteme. Wo kommt die Gassenverstellung zum Einsatz? Die Gassenverstellung von igus ermöglicht das Einstellen mehrerer Förderbandspuren ohne den Austausch von schweren […]
Schon ein kleiner Funke kann in einem explosionsgefährdeten Bereich verheerende Folgen für das Personal und die gesamte Anlage haben. Reibung – insbesondere Reibung von bewegten Kunststoffkomponenten gegeneinander – verursacht allerdings Funken. Um diese Bauteile dauerhaft vor irreversiblen Schäden zu schützen, ist eine kontrollierte Entladung nötig, d.h. es müssen Materialien mit definierten Oberflächenwiderständen verwendet werden, die […]
Die igus Robot Control ist beim Erwerb verschiedener Roboterkinematiken optional als Schaltschrank-Version oder Hutschienen-Version erhältlich und bietet dem Anwender einen leichten Einstieg in die Automatisierung. Die verschiedenen Roboterkinematiken lassen sich über eine Ethernet-Schnittstelle zwischen der Steuerung und dem PC einfach und schnell verbinden. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Beitrag. Damit Sie den Roboter […]
Nicht selten werden quietschende Gleitlager mit WD-40 behandelt. Was für knarrende Wohnzimmertüren oder rasselnde Fahrradketten funktioniert, kann Gleitlagern ja auch nicht schaden, oder? Dieser Frage gehe ich in der heutigen Podcast-Folge auf den Grund. Weiterführende Informationen zum Thema: Die ausführlichen Hintergründe zu unseren Laborversuchen mit WD-40 und Kunststoff-Gleitlagern [Link] Der Stick-Slip-Effekt erklärt [Link] Gefällt mir […]
Kundentraining klingt erstmal merkwürdig, oder? Beim Thema Training habe ich direkt verschiedene Bilder im Kopf. Glücklicherweise üben wir mit unseren Kunden keine Kunststücke. Wir lassen sie auch kein Bootcamp durchlaufen oder Gewichte stemmen. Trotzdem trainieren wir unsere Kunden und bringen damit einen Vorteil für seine Projekte. Wie und warum trainieren wir unsere Kunden? Und was […]
Viele Hersteller konstruieren ihre Produkte derart, dass sie frühzeitig den Geist aufgeben. Geplante Obsoleszenz heißt diese Trickserei. Warum igus eine andere Strategie verfolgt. Schnell noch das Spaghetti-Rezept für den Kochabend bei Freunden ausdrucken. Doch dann der Schrei zum Himmel: Der Drucker geht nicht mehr an. Kann doch bei einem zwei Jahre jungen Gerät nicht sein, […]
Die wichtigsten Begriffe und Bezeichnungen zum Thema Gewinde.
Wie erkenne ich eigentlich den Kerndurchmesser? Und was genau ist der Flankendurchmesser?
Wir haben die grundlegende Begriffe und Bezeichnungen zum Thema Gewinde einfach und übersichtlich zusammengefasst
Kunststoffe sind aus dem alltäglichen Leben nicht mehr weg zu denken und haben sich über die letzten Jahrzehnte in sämtlichen Industriebereichen etabliert. Dass es nicht „den Kunststoff“ gibt, so wie es nicht „Das Metall“ gibt, ist den meisten mittlerweile bewusst. Auf der Jagd nach immer leichteren und ökonomischeren Werkstoffen für alle möglichen Probleme sind Kunststoffe […]
Einen Kunden zu gewinnen ist in den seltensten Fällen ein einfacher Weg. Und dieser erfordert oft eine gewisse Hartnäckigkeit. Manchmal dauert es allein gefühlte Ewigkeiten, bis man in einem Unternehmen überhaupt den richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Aber manchmal zahlt sich diese Hartnäckigkeit auch aus. Das Leben ist kein Ponyhof Sicherlich kann man Verkaufsaktivitäten von mehreren […]