In den letzten Beiträgen haben wir uns angesehen wie chainflex Leitungen in Regalbediengeräten und in Krananlagen zum Einsatz kommen. Heute schauen wir uns das Thema Roboteranwendungen genauer an. Denn igus ist nicht nur Marktführer im Bereich Leitungen für die Energiekette, sondern bietet mit der CFROBOT Familie auch eine große Auswahl an Leitungen für Roboteranwendungen. Roboterleitungen […]
Linearachsen und Linearmodule können unterschiedlich angetrieben werden. Welchen System ist nun das richtige für mich – Spindelantrieb oder Zahnriemenantrieb?
Mit dem Einsatz von auf die Anwendung optimierten Leitungen können Produktionsprozesse klar und einfach optimiert werden. Vermeintlich günstige Verschleißteile entpuppen sich sonst schnell als versteckte Kostenfallen.
Sie haben sich schon immer mal gefragt: „Wie bringe ich unseren Elektromotor an eine igus Linearachse an?“ Nein? Wir beantworten es trotzdem. igus ist Hersteller von Linearachsen. Die mechanische Übertragung der Antriebskräfte erfolgt bei uns durch einen Zahnriemen oder eine Spindel in Kombination mit unseren tribologisch optimierten Hochleistungskunstoffen. Die Erzeugung der Antriebskräfte kann durch Muskelkraft […]
Die meisten von uns kennen den Begriff Lichtwellenleiter auch unter dem Namen Glasfaserkabel. Dieses Thema ist bei uns so präsent, weil wir es aus den Medien kennen. Fast täglich stehen wir damit wortwörtlich in „Verbindung“. Die Glasfaserkabel sorgen seit einigen Jahren für eine schnelle und gute Internetübertragung. Nicht nur zu Hause sondern auch in der […]
Um kleinere Reparaturen am Gleis vornehmen zu können, benötigt man Bohr-, Schleif- und Schweißwerkzeuge. Wenn der Mitarbeiter Glück hat, liegt der Einsatzort direkt in der Nähe von einem Bahnübergang. Wenn er Pech hat, muss er die ganzen Werkzeuge und Geräte oftmals mühselig bis zur Baustelle tragen. Daher versuchen die Hersteller solcher Geräte das Gewicht zu […]
Wie unterschiedlich Leitungen eingesetzt werden, zeigte bereits unser Beitrag zum Einsatz von chainflex Leitungen in großen Höhen. Heute widmen wir uns dem Einsatz unserer Leitungen in Regalbediengeräten. Regalbediengeräte, kurz RBGs, sind aus modernen Hochregallagern nicht mehr wegzudenken. Dabei werden die Anforderungen im Zuge wachsender Automatisierungsgrade immer komplexer. Hohe Dynamiken und teilweise extreme Temperaturbedingungen verlangen den […]
Ich werde immer mal wieder gefragt, warum ASi Busleitungen speziell geformt sind und ob man auch eine runde 2×1,5mm² Steuerleitung nehmen kann. Daher lohnt es sich das Thema AS-i Bus mal näher zu beleuchten. Wo wird die ASi Busleitung eingesetzt? Es ist wichtig zu wissen, wo dieses Bussystem eingesetzt wird und weshalb es entwickelt wurde. […]
vor einiger Zeit bin ich im Netz auf diesen Blogbeitrag gestoßen, der nun endlich mit dem „Mysterium“ iglidur® aufräumen will; Was ist iglidur und warum sind Kunden bereit scheinbar ein Vermögen für Gleitlager aus diesem Werkstoff auszugeben. Gleich vorweg: Ich will Sie, lieber Leser, nicht mit einer Rechtfertigungsschrift oder einer einem Pamphlet zur Ehrenrettung des […]