chainflex Leitungen in Textilmaschine
Lebensdauerziel qualifiziert & Geld gespart

igu-blog-adm | 31. Juli 2020

Unser Kunde aus der Textilbranche baut Maschinen zum Stricken. Für mich schien es nie eine große Wissenschaft, einen Pullover zu stricken. Und auch bei den entsprechenden Maschinen hatte ich keine Hightech- Geräte im Kopf. Warum braucht dieser Kunde hochwertige Leitungen? Ich lernte, dass heutzutage deutlich mehr gestrickt wird als nur Schals und Pullover. Das Gegenteil […]

Weiterlesen...

Gleitlager messen – So messen Sie richtig

Lars Butenschön | 30. Juli 2020

Gleitlager messen? Ist doch klar. Natürlich mit dem Messschieber (Oder wenn Sie wie der Autor dieses Textes auch immer einen vom Ausbilder dafür drüber bekommen haben – ja, gemeint ist natürlich die Schieblehre). Das mag mit Gleitlagern aus Stahl, etwas Spucke und gutem Augenmaß auch ganz gut funktionieren, doch spätestens beim Kunststoff-Gleitlager schlägt das Herz […]

Weiterlesen...

Gewichtseinsparung mit Energieführungen

Peter Wirth | 30. Juli 2020

Das Einsparen von Gewicht spielt in vielen Anwendungen der Industrie eine große Rolle. Mit leichten Energieketten die Technik verbessern und Kosten senken haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Bei einem Kran beispielsweise muss die gesamte Statik auf die auftretenden Lasten ausgelegt werden. Hier hat das Eigengewicht einer Kabeltrommel mit ca. 4t (bei 400 Metern Verfahrweg […]

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt Folge 2

Marius Glaue | 29. Juli 2020

Das Paket von Epson ist angekommen „Ja ist denn heut schon Weihnachten?“ oder „Häh, ich hab doch gar nichts bestellt?“ geht einem über die Lippen oder zumindest durch den Kopf, wenn der Anruf vom Wareneingang kommt: „Euer Paket ist da.“ So oder so ähnlich könnte es sich bei der Ankunft des G6-553S Manipulator RC620 zugetragen […]

Weiterlesen...

Kosten sparen im Einkauf! Overengineering adé

Marco Thull | 29. Juli 2020

Produkte mit Eigenschaften kaufen, die gar nicht nötig sind: Unternehmen verlieren auf diese Weise Geld und erhöhen den Montage- und Wartungsaufwand. Wie es gelingt, sich gerade in Corona-Zeiten auf das Motto „Keep it simple“ zu besinnen und Kosten zu sparen. Kennen Sie Overengineering? Der Begriff bezeichnet Produkte mit Funktionen, die Zeit und Geld kosten, dem […]

Weiterlesen...

Scara Solution: Von der Idee zum Produkt. Folge 1

Marius Glaue | 21. Juli 2020

Status Quo KW29 2020 In dieser Blog-Serie möchten wir Sie mitnehmen, um uns bei der Entwicklung eines neuen Produkts über die Schulter zu schauen. Das Ende dieser Serie ist zum Zeitpunkt, wo ich diese Zeilen schreibe bzw. Sie diese Zeilen lesen, noch komplett offen. Vielleicht haben wir am Ende gar kein neues Produkt und wir […]

Weiterlesen...

Automatisches Parksystem

Wie lassen sich Stillstandszeiten mithilfe eines Adapters verkürzen?

igu-blog-adm | 21. Juli 2020

Automatische Parksysteme bringen Fahrzeuge mithilfe von Fördertechnik vertikal und/oder horizontal in Parkposition. Es lassen sich zwei Arten automatischer Parksysteme unterscheiden: teilautomatische und vollautomatische Systeme.

Weiterlesen...

Axiallager – 2 Kostengünstige Alternativen

Lars Butenschön | 21. Juli 2020

Die klassische Lagerstelle aus dem Maschinenbau-Lehrbuch sieht eine einfache Welle in einem Kugel- oder Nadellager vor, das in radialer Richtung lagert. Doch was, wenn die Lagerstelle axial gelagert werden muss? Nicht selten müssen Bolzen oder Stangen an den Enden in axialer Richtung gelagert werden oder in vertikaler Lage beweglich gestützt werden. Die Kataloge verschiedener Lagerhersteller […]

Weiterlesen...

Welche Energieführung macht bei Top Drive Systeme Sinn?

igu-blog-adm | 17. Juli 2020

Das Geschäft mit Öl und Gas ist kein einfaches, gerade im Bereich der Produktion und Förderung dem sogenannten Upstream. Getrieben vom Ölpreis müssen Anlagen heutzutage immer effizienter arbeiten um im Markt bestehen zu können. Viele der zurzeit betriebenen Anlagen sind dabei nicht oder nur halb-automatisiert. Bei diesen Anlagen steht und fällt die Effizienz mit dem […]

Weiterlesen...

Designvorgang Buchse

Kosten für Spritzgussteile reduzieren – Mit diesen 3 Tipps

Lars Butenschön | 16. Juli 2020

Die Designregeln für möglichst kostengünstige Spritzguss-Designs gelten für Gleitlager im Speziellen, für Verschleißteile im allgemeinen und für alle anderen Bauteile sowieso. Gerade für Gleitlager und Verschleißteile ist der Druck zur Kostenersparnis hoch. Als „Wegwerf-Teil“ sollen diese zwar möglichst lange halten, aber auch möglichst wenig kosten. Besonders häufig feilschen Einkäufer daher um jeden Cent, um die […]

Weiterlesen...