Die Leistung eines Krans hängt direkt von seinem Elektrifizierungssystem ab. Da es verschiedene Stromversorgungsoptionen gibt und eine Reihe von Einsatzbedingungen zu berücksichtigen sind, kann es schwierig sein, eine Entscheidung bzgl. des richtigen Systems zu treffen. Dabei ist es entscheidend, dass man die Vor- und Nachteile möglicher Energieführungssysteme in Betracht zieht, ob zum Beispiel Stromschienensystem oder […]
autoglide 5: Lieferumfang Die autoglide 5 ist eine brandheiße Neuheit aus dem Hause igus. Es ist noch alles offen, in welchem Umfang die Kette angeboten wird. Zurzeit arbeiten wir aber daran, das komplette Paket anzubieten. Das heißt: Die autoglide 5 an sich: Energiekette Typ 2400.07.075.0 mit autoglidestegen im Innenradius und speziellen Stegen (mit der Nut) […]
Zuverlässiges und dynamisches Leitungsmanagement
gehört zu den größten Herausforderungen in der
modernen Krantechnik. Praktisch alle Arten von Krananwendungen
sehen sich verstärkten Anforderungen
bezüglich Verfahrwegen, Geschwindigkeiten und Präzision
gegenüber.
Wie stelle ich eine abriebfeste Energieführung im Reinraum sicher ? Viele Herstellungsprozesse, z.B. die Leiterplatten-Herstellung an Lineartischen für hochpräzise Verstellungen, erfolgen im Reinraum und erfordern zwingend Regelwerke nach ISO 14644 oder VDI 2083. Dies allein ist allerdings noch nicht die Gewährleistung für eine absolut reine Produktion, da auch die Werkstoffe der eingesetzten Produkte eine große […]
Was ist das besondere an Profinet Leitungen im Vergleich zu „normalen“ Datenleitungen? Gibt es Unterschiede bei den Profinetkabeln? Lesen Sie selbst!
Was macht die neue autoglide 5 von igus so einzigartig? Es ist zunächst einmal der Preis. Für 49 Euro/Meter bekommt der Kunde ein einbaufertiges Produkt. Also nicht nur die nackte Kette, sondern eine konfektionierte Energiekette mit 5 Einzeladern à 6 mm² und einer Busleitung. Dazu kommt natürlich noch das Stahlseil und weiteres Montagematerial! Fast noch […]
Ob Baustelle, Feuerwehr oder Hollywood-Film: Hubarbeitsbühnen mit schrägen Achsen und Teleskopauszug kommen weltweit zum Einsatz. Ihre Konstrukteure brauchen Energieführungen, die leicht, robust, resistent und wartungsfreundlich sind
Motorleitungstrommel oder Energiekette: Welche Energieführung hat die Nase vorn? Eine pauschale Antwort gibt es hier wahrscheinlich nicht, denn in der Industriewelt gibt es keine zwei Anwendungen mit exakt denselben Bedingungen. Wann spricht man von einer Leitungstrommel und wann von einer Motorleitungstrommel? Motor- und Federleitungstrommeln sind für die Stromversorgung von beweglichen Verbrauchern entwickelt worden. Je nach […]
Was ist eine Litze? Welche verschiedenen Leiterklassen gibt es? Was hat das mit der feinstdrähtigen Litze zu tun? Antworten dazu gibt es im Beitrag!
Es gibt so einige Gründe, warum die Energiekette in den Gassen von Hochregallägern nur selten zu finden ist. Der Hauptgrund dürfte der Preis sein. Gegenüber der Stromschiene, die lediglich aus einem Kunststoffprofil und den darin eingebetteten Kupfer-oder Aluminiumlitzen besteht, sprechen wir bei der Energiekette von einem tribologisch optimierten Kunststoffprodukt plus den darin liegenden hochflexiblen Leitungen […]