Mit 60 km/h ist das ferngesteuerte Auto von Schülern der Eugen-Reintjes-Berufsschule in Hameln so schnell wie ein Löwe. Bestandteil seines Antriebs sind verschleißfeste Zahnräder aus Hochleistungskunststoff, die der Kölner Motion plastics Spezialist igus kostengünstig mit dem 3D-Drucker fertigt. An den Start geht der E-Flitzer beim Rennen JET-Challenge, das der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Rahmen der IdeenExpo 2019 in Hannover ausrichtet.
Wenn es sich bewegt, steckt igus® drin. Nicht immer, aber es wäre zumeist die bessere Lösung. Denn igus® ist Profi für motion plastics. Neben dem Spritzguss gibt es uns auch im 3D-Druck mit dem SLS-Verfahren. SLS bedeutet Selektives LaserSintern, ist also ein Begriff für das Drucken von 3D- Objekten mit Kunststoffpulver. Hier drucken wir aus […]
Immer wieder bitten uns Kunden um Hilfe, weil Hydraulikschläuche und Elektro-Leitungen in Stahlketten verschleißen. Früher wurden diese Art der Ketten oft wegen ihrer Stabilität verwendet. Bereits seit vielen Jahren sind Kunststoff e-ketten von igus in extremen Einsatzfällen die bessere Alternative. Bei dem betreffenden Kunden rieben sich die Schläuche an den verrosteten Stahlketten so stark ab, […]
Klemmende Wellen können verschiedene Ursachen haben. Bei Kunststoffgleitlagern kann die Umgebungstemperatur eine wichtige Rolle spielen. Was dahinter steckt und wie sich ein solcher Fall in der Praxis darstellen kann, wollen wir uns einmal genauer anschauen. Ein (halb) fiktives Beispiel aus der Praxis: Ein Hersteller von Maschinenelementen beobachtet nach wenigen Aufheiz- und Abkühlzyklen einer Heizanlage zwischen […]
Energieketten für die Vertikalachse an Regalbediengeräten werden schon seit vielen, vielen Jahren eingesetzt und funktionieren im Grunde sehr gut bei gleichzeitig sehr hoher Lebensdauer. Die Kette trägt sich quasi nur selbst inclusive der verlegten Leitungen; die Dynamik der RBG’s war bis vor wenigen Jahren noch relativ niedrig! Also alles gut? Nein! ….denn die Energiekette hat […]
Hybridkabel haben wir auch Ob in kleineren Betrieben oder großen Unternehmen mit vielen Niederlassungen, im täglichen Kundenkontakt stelle ich immer wieder fest, dass die wesentlichen Anforderungen an ein Produkt meistens ähnlich sind. Kurze Konfektionierungs- und Montagezeiten, hohe Lebensdauer, geringe Wartung, Kosten sparen und einfache Abwicklung. Da freut sich das Einkäuferherz genauso wie der Installateur, der […]
Leitung ist nicht gleich Leitung. Die einzelnen Bestandteile der Leitung machen sie zu dem, was sie ist. Viele kleine Faktoren beeinflussen am Ende nicht nur das Gesamtbild einer Leitung, sondern damit auch den möglichen Einsatz, die Beanspruchung und die Lebensdauer. Viele Anwender stehen vor der Frage: Welcher ist der richtige Schirm für meine Leitung? Das […]
Wirkt eine Leitung auf den ersten Blick für viele eher unspektakulär, zeigt der Blick hinter die Kulissen, dass wir ohne die innovative Kabeltechnologie völlig aufgeschmissen wären. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie häufig wir in unserem alltäglichen Leben mit unterschiedlichsten Leitungen in Berührung kommen. Ob in industriellen Produktionsanlagen und Werkzeugmaschinen, in Haushaltsgeräten, Computern oder […]
Tatsächlich bleibt Korrosion in der Aufnahmebohrung von Gleitlagern oft unentdeckt. Das Gleitlager aus Kunststoff hat verfrüht und unerwartet das Zeitliche gesegnet oder grauer Staub rieselt aus der Lagerstelle. Da liegt der Schluss nahe: Das Lager war´s. Falsches Material. Zurück zum Hersteller. Doch was, wenn die Fehlerquelle ganz wo anders liegt? Der kleine Stolperstein: Schmierung dient […]
Mit Automation zum Superwurm Selbstentwickelte Roboter und fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) mit igus® Bauteilen automatisieren arbeitsintensive Prozesse in der Wurmzucht. Familie Langhoff züchtet Riesen-Rotwürmer, auch Dendrobena genannt, die z.B. von Anglern, als Futterwürmer für Tiere, zur Jagd oder als natürlicher Düngerproduzent für Garten und Gewächshäuser eingesetzt werden. Um die Zucht zu verbessern und effektiver zu […]