Schnell UND schlau: smarte Micro Flizz führt Energie, Daten und Medien sicher … auch im Industrial Internet of Things
Richard Habering | 5. November 2021
Energie, Daten und Medien bei hohen Geschwindigkeiten auf engstem Raum zu führen ist für viele Anwender, beispielsweise in der Intralogistik, eine große Herausforderung. Mit der micro flizz bietet igus ein kompaktes Energieführungssystem für Verfahrwege von bis zu 100 Metern an. Sie besteht aus einer Energiekette, flexiblen chainflex Leitungen für enge Biegeradien sowie einem Führungskanal aus Aluminium. Mit diesem sind Fahrgeschwindigkeiten bis zu 6 m/s und Beschleunigungen bis zu 4 m/s² möglich. Möchte der Anwender die Übertragungseigenschaften seiner eingesetzten Busleitung überwachen, bietet igus zudem die Möglichkeit, das intelligente CF.D System in die micro flizz einzusetzen. Dieses überwacht vorrauschauend die Datenübertragungseigenschaften der Leitung und warnt so rechtzeitig vor einem Ausfall.

i.Sense CF.D ermöglicht Monitoring von hochdynamischen e-ketten Leitungen in der Smart Factory
Die mechanischen Belastungen in Energieketten verändern früher oder später die Übertragungseigenschaften von Busleitungen. Neben linearen Verfahrwegen gilt dieses auch für dreidimensionale Bewegungen, beispielsweise bei Schlauchpaketen am Roboter. Das Resultat: Störungen in der Datenübertragung oder sogar unvorhergesehene Anlagenausfälle. i.Sense CF.D ermöglicht es, bereits im Vorfeld eine Beeinträchtigung der verwendeten chainflex Busleitung rechtzeitig zu erkennen. Das intelligente System besteht aus einer Auswerteinheit und 2 Leitungsadapter. Diese werden jeweils am Anfang und Ende der mechanisch belasteten Busleitung eingefügt. Das Auswertemodul wird dann im Schaltschrank platziert. Zwischen beiden werden spezielle Datenpakete zu Messzwecken übertragen und die Leitungsqualität anhand der steigenden Anzahl an verlorenen oder beschädigten Paketen permanent bewertet. Bei Überschreiten eines vordefinierten Wertes wird der Kunde über ein Dashboard und bei Bedarf das Schalten eines Kontaktes alarmiert. Weitere Informationen zur Installation und Inbetriebnahme über das zugehörige i.Cee User-Interface sind hier zu finden: i.Sense CF.D Handbuch.
Die smarte micro flizz in der Praxis
Schiebetore bewegen sich ständig – oft Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr. Bauteile sind permanenter Belastung ausgesetzt. Entsprechend wichtig ist es, dass Komponenten verschleißfest sind. Um das zu erreichen, haben sich unsere Konstrukteure einen Kniff einfallen lassen: Sie haben Seitenflügel mit einem Federelement in die Glieder der e-kette integriert. Sie halten die Kette in gestrecktem Zustand sicher in einer Nut im oberen und unteren Teil der Aluminium-Einhausung. Biegt sich die Kette, klappen die Flügel automatisch ein. Die Energiekette kann so die Nut verlassen und sich frei ablegen.
Auch enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten, zum Beispiel von Regalbediengeräten, sind übliche Einsatzszenarien von Stromschienen. Ihr großer Nachteil: Sie können standardmäßig nur für die Energieübertragungeingesetzt werden. Um in solchen Anwendungen in der Horizontalen und Vertikalen nicht nur Energie, sondern auch Daten, Flüssigkeiten und Luft gleichzeitig führen zu können, gibt es das Energieführungssystem micro flizz. Für besonders sensible Anwendungen mit höchstem Verfügbarkeitsanspruch gehört die Erweiterung um i.Sense CF.D dazu. Durch die frühzeitige Alarmierung schon bei kleinsten Veränderungen der Übertragungseigenschaften erkennt das CF.D System drohende Anlagenstillstände rechtzeitig. Hohe Kosten bei ungeplantem Produktionsausfall werden so vermieden.
Freuen Sie sich auf ein besonderes Update zur Zustandsüberwachung von Leitungen bei der diesjährigen SPS-Messe in Nürnberg vom 23.11.2021 – 25.11.2021. Einfach an unserem Stand 4 / 310 vorbeikommen und jetzt schon hier online einen Vorgeschmack bekommen: