Low Bending macht den Unterschied
igu-blog-adm | 27. November 2018
Der Biegeradius ist ein unumgängliches Thema bei der Produktion und dem Einsatz verschiedener Leitungen. Low Bending macht den Unterschied. Was es genauer damit auf sich hat behandeln wir im heutigen Beitrag.
Anforderungen an Leitungen
Maschinen werden immer kompakter, die zur Verfügung stehenden Bauräume entsprechend kleiner. Was bedeutet das für den Einsatz der igus® e-Ketten-Leitungen?
Wir bieten unsere chainflex® Kabel mit kleinstmöglichen Biegeradien an, ohne auf die bewährten und notwendigen Merkmale zu verzichten. Belastungsfähigkeit und Lebensdauer. Low Bending heißt das Stichwort für die optimale Kombination dieser Leitungseigenschaften.

Neue chainflex® Leitungen in der Low Bending Variante
Es kommt darauf an, bei durchgängig gleichen elektrischen Eigenschaften, die passende mechanisch ausgelegte Leitung anzubieten. Unser Low Bending (LB) Konzept ermöglicht zum Beispiel Biegeradien von bis zu 7,5xd bzw. für Temperaturen bis -35 °C für die Busleitungsserie CFBUS.LB. Neu im Sortiment ist die CFBUS.LB.060 Profinet Leitung. Aber auch für Steuer- oder Motorleitungen, LWL– und Servoleitungen gibt es die LB-Variante, bis zu einem Biegefaktor von 4xd.

Platz sparen bis ins kleinste Detail
Warum kleine Biegeradien so wichtig sind? Weil es kaufentscheidend sein kann, wie viel Platz für Maschinen und Anlagen benötigt wird. Ob in der Automobil-, oder Elektrobranche oder bei metallverarbeitenden Betrieben, es wird bis ins kleinste Detail platzsparend geplant und konstruiert.
Kleinste Biegeradien trotz höchster Biegebeanspruchung. Ein elementares Entscheidungskriterium für unsere chainflex® Leitungen, zum Beispiel in Energieführungsketten von Werkzeugmaschinen.
Mindestens genauso wichtig wie ein kleiner Biegeradius ist die Langlebigkeit der Kabel. Wer zahlt schon gerne zusätzliche Kosten durch unnötigen Verschleiß?
Deshalb bietet igus weltweit eine Garantie von 36 Monaten, was ungefähr 10 Millionen Hüben entspricht. Möglich gemacht durch unser knapp 3000 Quadratmeter großen Prüflabor– übrigens das größte der Branche.

Mit der richtigen Leitung Lebenszykluskosten signifikant senken: Dieses Whitepaper hilft Ihnen alle wichtigen Parameter zu verstehen und die genau passende Leitung für Ihre Anwendung auszuwählen.
Fordern Sie ihr persönliches Muster an oder kontaktieren uns gerne für eine persönliche oder telefonische Beratung.