Der Fehleranalyse kommt gerade bei einem schwerwiegenden Anlagenausfall eine immense Bedeutung zu. Dann können moderne Condition Monitoring Systeme wie i.Sense von smart plastics ein Segen sein. Dabei verbinden smart plastics die innovativen Hochleistungskunststoffe von igus mit modernster Sensortechnik. Für die Maschinendatenerfassung stehen diverse Sensoren abhängig vom Anwendungsfall zur Verfügung. Damit können sowohl mechanische Faktoren wie bspw. Zug- / Schubkräfte erfasst werden als auch elektrische wie die Leitungsqualität.
Alle gelieferten Sensordaten können mit dem i.Sense Modul II ausgewertet werden, welches im Schaltschrank der zu überwachenden Anlage montiert wird. Das Condition Monitoring Dashboard visualisiert online oder lokal die vorbleibende Lebensdauer der mit smarter Technik ausgestatteten Komponenten. Zudem werden alle eingehenden Signale aufgezeichnet, was in einer retorspektiven Fehleranalyse sehr hilfreich sein kann, um ungewöhnliche Kraftanstiege oder andere Anomalien vor dem Ausfall zu entdecken wie in dieser Grafik zu sehen.