Kategorie: Lineartechnik drylin®

Der Montagevorteil eines teilbaren Lineargleitlagers

igu-blog-adm | 15. Juli 2019

Alternativ zu geschmierten Kugelbuchsen gibt es die saubere selbstschmierende Alternative eines Lineargleitlageradapters. Beide zylindrischen Bauformen haben die identischen Einbaumaße und können in jedem Lineargehäuse montiert werden. Die Montage in das Gehäuse erfolgt bei beiden Lagern ebenfalls identisch. Bei einem teilbaren Gehäuse kann der Lagerwechsel ohne komplette Demontage der Welle erfolgen und spart Montagezeit! Zuerst wird […]

Weiterlesen...

Linearlager fetten? Nein danke!

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Ein Regal. Ein leeres Regal. Viel Stellfläche für andere Sachen. Es sieht so aus wie in einem Werbespot eines schwedischen Möbelhauses, nachdem Weihnachten vorbei ist. Die Fläche ist frei – ist man bereit für neue Dinge? So ähnlich könnte man sich fühlen, wenn man sich für den Einsatz einer Linearführung mit Gleitlagern entschieden hat. Weg […]

Weiterlesen...

Linearschlitten selbst bauen, geht das?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Welche Last möchte ich verfahren? Wie groß ist das, was ich verfahren möchte? Welche Schlittenfläche eignet sich dafür? Gibt es ein System, in dem ich zwischen unterschiedlichen Breiten und Längen wählen kann? Und welche Schiene passt dazu? Welchen Bauraum habe ich zur Verfügung? Wie kann ich am schnellsten einen eigenen Schlitten zusammenstellen und zusammenbauen? Welche […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten QWE

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Linearschlitten QWE werden mit einer Transportsicherung geliefert, die gleichzeitig die Montage des Profils sehr vereinfacht. Es empfiehlt sich die Sicherung für eine eventuelle Demontage aufzuheben. Montage Das hartanodisierte verdrehgesicherte Schienenprofil AWMQ wird durch den Schlitten geführt. Hierbei wird die Transporthilfe ausgeschoben. (Bei einer Demontage die Transportsicherung wieder im Anschluss an das Profil in den […]

Weiterlesen...

Sind leichte Linearführungen die Zukunft?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Eine Linearführung aus Aluminium, Kunststoff oder Carbon? Das hält doch nicht. Eine Linearführung muss aus Stahl sein, erst dann taugt sie. Und es stimmt: In vielen Anwendungsfällen, in denen hohe Lasten mit großer Dynamik bewegt werden, sind Linearführungen aus Stahl die erste Wahl. Aber die Zeiten haben sich geändert, neue Herausforderungen werden an Linearführungen gestellt. […]

Weiterlesen...

Linearführung für den Möbelbau?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Wofür brauche ich eine Linearführung in einem Möbelstück? Vielleicht ist zur Beschreibung der Aufgabe in diesem Zusammenhang „Möbelbeschlag“ der bessere Begriff. Möbelstücke sind zunehmend wandelbar, sie verändern Sitzpositionen und Haltungen, Tischhöhen sind frei verstellbar, Türen gleiten flüsterleise, TV-Monitore werden in alle Richtungen positioniert, Tische sind eben noch klein und erhalten bereits durch wenige Handgriffe ihre […]

Weiterlesen...

Montage und Spieleinstellung Linearschlitten TWE-04 Miniatur

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Miniaturschlitten der TW Serie 02 erfordern immer ein Mindestspiel zwischen Schlitten und Schiene. Geliefert werden sie einbaufertig mit voreingestelltem Spiel. Montage Der Linearschlitten TWE Serie 04 wird auf das hartanodisierte Schienenprofil TS-04 aufgeschoben. Der Schlitten ist jetzt einsatzbereit montiert. Spieleinstellung Das Lagerspiel kann auf Wunsch individuell eingestellt werden. Mit einem 2,5-mm-Schraubenschlüssel lässt sich das […]

Weiterlesen...

Sind Linearführungen einfach zu montieren?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

In der Montageanleitung einer geschmierten Linearführung mit Kugelumlauf werden mir u. a. folgende Aspekte zu bedenken gegeben: Montage und Wartung nur durch Fachkräfte – geeignetes Hebewerkzeug ist zu verwenden – Vermeidung von Schmutz beim Einbau; zum Wie des Entfernens von Schmutz (Waschbenzin oder Petroleum?) – Verfüge ich über eine geeignete technische Ausbildung? – Habe ich die […]

Weiterlesen...

Korrosionsschutz von Linearführungen?

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

Die Frage nach Korrosionsschutz von Linearführungen wird sehr oft gestellt, denn in allen möglichen Umgebungen werden sie eingesetzt. Drinnen, dann brauche ich „nur“ die passende Schmierung. Alleine in der Garage kann es allgemein schon feuchter sein. Im Außeneinsatz kommt sie erst recht mit Regen, Schnee, Wärme, Kälte als auch Schmutz und Staub in Kontakt. Und […]

Weiterlesen...

Linearführungen für kleine Bauräume

igu-blog-adm | 10. Juli 2019

„Kein Platz.“ Küchengeräte, Labor- und Analysesysteme, 3D-Drucker, Möbel, Leuchten usw. sollen leicht und transparent sein und trotzdem höchste Flexibilität aufweisen. Und deren Elemente sollen leicht verstellbar sein, ein wertiges Verstellgefühl bieten, wenig kosten und noch weniger Bauraum in Anspruch nehmen – und bei all diesen Wünschen auch innovativ sein. Für eine Linearführung bedeutet das alles […]

Weiterlesen...