Kategorie: Leitungen chainflex®

Was sagt der Farbcode nach DIN47100?

igu-blog-adm | 31. März 2020

Der Farbcode DIN47100 wird zur Aderkennzeichnung verwendet und beinhaltet eine definierte Reihenfolge der Farben der Aderisolation. Vor allem bei Adern mit einem Querschnitt unter 0,5mm². Bei diesen Durchmessern ist es nämlich schwer, eine Nummerierung zu erkennen, was die alternative Vorgangsweise zur Kennzeichnung der Adern ist. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was bedeutet Leiterklasse?

igu-blog-adm | 31. März 2020

Die Leiterklasse beschreibt die Drahtstärke aus der die Litze in der Ader aufgebaut wird. So ist eine Litze eines Klasse 5 Leiters bei gleichem Querschnitt mit dickeren Drähten versehen, als bei einem Klasse 6 Leiter gleichen Querschnitts. Dies ist jedoch entgegen der landläufigen Meinung kein Haltbarkeitskriterium. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits […]

Weiterlesen...

Was bedeutet die Dual Funktion einer Leitung?

igu-blog-adm | 31. März 2020

Eine Duale Zulassung der Leitungen für den Militär- sowie Zivilsektor Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wann ist LWL die bessere Alternative als CU- Leiter?

igu-blog-adm | 27. März 2020

LWL ist eine bessere Alternative, wenn die Leitung auf langen Wegen eingesetzt wird, hohe Datenraten benötigt und ein hoher Schutz gewährleistet sein muss. Außerdem lassen sich mit einem Lichtwellenleiter deutlich kleinere Biegeradien realisieren. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Was sagt der Begriff Leitungsdämpfung aus?

igu-blog-adm | 27. März 2020

Mit der Leitungsdämpfung wird die Minderung der Energie eines übertragenen Signals über eine Übertragungsstrecke ausgedrückt und wirkt sich z.B. bei Busleitungen auf die Übertragungsgeschwindigkeit aus. Es verhält sich dabei ähnlich dem elektrischen Widerstand, spielt jedoch nur für höhere Frequenzen eine Rolle. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Worauf kommt es bei einem Leitungsschirm in der Bewegung an?

igu-blog-adm | 27. März 2020

Hier kommt es auf die Art der Bewegung an. Wenn wir eine Torsionsbewegung haben, dann ist eine Umlegung um das Verseilelement am Haltbarsten. Bei einer Bewegung in einer Energiekette ist ein sehr flacher Flechtwinkel am Besten, weil dieser sich beim Biegen öffen und schließen kann wie eine Schere. Er gibt dem Schirm damit Bewegungsmöglichkeiten gibt, […]

Weiterlesen...

Was bedeutet CAT/KAT bei Ethernetleitungen?

igu-blog-adm | 27. März 2020

Um die Leistungsfähigkeit einer einzelnen Komponente zu beschreiben, werden die einzelnen Bestandteile eines Netzwerks (Kabel und Stecker) in Kategorien eingeteilt. In einem Netzwerk-Link bestimmt die Komponente mit dem geringsten Leistungsvermögen (Kategorie) die Übertragungsklasse des gesamten Systems. Höhere Kategorien decken automatisch die darunterliegenden Kategorien mit ab. Der Bereich liegt in der Regel zwischen CAT5 und CAT8 […]

Weiterlesen...

Was ist ein Sternvierer?

igu-blog-adm | 26. März 2020

Ein Sternvierer ist eine alternative Verseilart zu einer Leitung mit zwei Twisted Pair-Elementen. Hierbei werden vier Adern über Kreuz miteinander verseilt, wobei die jeweils gegenüberliegenden Adern ein Aderpaar bilden. Dieser Aufbau verhindert das sogenannte Nah-Neben-Sprechen. Eine Twisted Pair-Leitung ohne Sternvierer-Aufbau müsste mit vielen Füllelementen aufgebaut werden, um eine runde Form der Leitung zu erhalten. Durch […]

Weiterlesen...

Welche Leiterklasse ist für Ketten-Anwendung die haltbarste?

igu-blog-adm | 26. März 2020

Dies kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es für haltbare, hochflexible Leitungen keine Pauschalaussage zu Leiterklasse oder Leiteraufbau gibt. Prinzipiell sind eher höhere Leiterklassen in dynamischen Leitungen angebracht (Klasse 5, Klasse 6). Jedoch führen zu dünne Drähte eher zu schlechteren Ergebnissen, da sich sehr feine Drähte längen. Wir nutzen durch die […]

Weiterlesen...

Wann sind Leitungen PoE fähig?

igu-blog-adm | 26. März 2020

PoE bedeutet „Power over Ethernet“ und beschreibt die Fähigkeit der Leitung, nicht nur Daten sondern gleichzeitig auch Energie zum Verbraucher zu übertragen. Dazu wird eine bestimmte Spannung und eine bestimmte Strombelastbarkeit benötigt. Die Spannung liegt bei kleiner 60V. Daher muss die Spannungebene der Leitung mindestens 300V betragen. Der Strom pro Ader soll max. etwa 1A […]

Weiterlesen...