Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Er kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen, und zeichnet sich durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus. Mithilfe des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle […]
Die Schneidklemm-Anschlusstechnik bzw. Schneidklemme ist eine löt-, schraub- und crimpfreie Verbindungstechnik, welche durch Eindrücken eines nicht abisolierten einzelnen Leiters in eine Schneidklemme eine elektrisch leitfähige Verbindung herstellt.
Allgemein ist das Löten ein thermisches Verfahren, bei dem eine nicht lösbare Verbindung zwischen Werkstoffen mithilfe eines Lotes hergestellt wird.
der Crimpanschlusstechnik wird die Kontaktierung durch Verpressen (engl.: to crimp, deu.: quetschen, verpressen) der Kupferlitze mit einer Crimphülse oder einem Crimpkontakt vorgenommen.
Um die Käfigzugfeder mit dem eingeführten Kontakt zu verbinden, wird die die Feder über verschiedene Mechanismen, wie z.B. mit einem Hebel, einem Schraubendreher oder einem Druckpunkt, betätigt und somit zunächst geöffnet bzw. gespannt.
Bei dieser Anschlussart wird mit einem Innensechskantschlüssel (Inbus) eine Kegelschraube, welche von der Steckseite (axial) in den Kontakt geschraubt wird. Dies bewirkt, dass die Litze vom Zentrum aus gleichmäßig auf die Kontaktwand gedrückt und dadurch Kontakt hergestellt wird.
Bei der Schraub-Anschlusstechnik werden die angeschlossenen Leiter mithilfe einer Schraube und ggf. eines Schraubkäfigs in einem leitfähigen Körper fixiert.
Eine Kabelverschraubung, auch Quetschverschraubung oder Kabeleinführung genannt, führt Kabel abgedichtet und zugentlastet in Gehäuse ein.
Als grobe Formel gilt: Den Stecker von innen nach außen aufbauen:
1. Den richtigen Kontakteinsatz wählen
2. Das richtige Gehäuse wählen
3. Die richtige Verschraubung wählen
Wenn ein Steckverbinder die Schutzart IP65 aufweist, verfügt er über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und der Stecker ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.