Ladekabel, USB-Kabel, Stromkabel, Kabeltrommel. All diese Wörter haben wir schon einmal gehört und verwenden sie im Alltag immer mal wieder. Tatsächlich sind diese Bezeichnungen aus fachlicher Sicht falsch. Hierbei handelt es sich genau genommen um Leitungen. Aber was genau ist der Unterschied zwischen Kabel und Leitung? Was sind Kabel? Die einfachste Erklärung habe ich damals von […]
Wirft man einen Blick in den chainflex Katalog, stellt man schnell fest, dass igus viele verschiedene Leitungstypen der gleichen Leitungsart im Angebot hat. So gibt es allein im Kapitel Steuerleitungen 19 verschiedene Leitungsserien. Warum ist das so? Im Bereich der Steuerleitungen sind sowohl Leitungen mit Gesamtschirm als auch ohne Gesamtschirm enthalten. Die Anwender können also […]
Diese Abkürzung steht für Control and Communications Link. Es ist ein 1996 von Mitsubishi entwickeltes Feldbus System. Hauptsächlich genutzt wird dieses Bussystem von Automatisierungssystemen aus Asien. Aufgrund großer Kundennachfrage hat man CC-Link 1999 als offenes Netzwerk auf den Markt gebracht. So konnten auch Drittanbieter hierzu Schnittstellen entwickeln. Zudem wurde eine eigene Nutzerorganisation, die CC-Link Partner […]
Die Sternvierer- Verseilung ist eine von vielen verschiedenen Verseilmöglichkeiten in der Kabelfertigung. Speziell bei vieradrigen Datenleitungen kommen drei unterschiedliche Verseilarten vor. Diese sind Lagenverseilung, Twisted Pair-, auch Paarverseilung genannt und die sogenannte Sternvierer Verseilung. Wo sind die Unterschiede der Verseilarten? Lagenverseilung Am Einfachsten kann man die Lagenverseilung erklären. Hierbei werden die Adern in aufsteigender Reihenfolge […]
In der Elektrotechnik wird neben Motorleitungen auch oft über Servoleitungen gesprochen. Doch wo genau liegt der Unterschied zwischen Servoleitung und Motorleitung? Und kann ich eine Servoleitung nutzen, um einen normalen Drehstrommotor anzuschließen? Wo liegen denn nun die Unterschiede? Fakt ist, dass beide Leitungen einen Motor mit elektrischer Energie versorgen sollen. Schon allein aus diesem Grund […]