Die Sache mit dem Widerstand

Nils Jäger | 27. April 2023

Den Begriff Widerstand kennen die meisten Menschen noch aus dem Physikunterricht. In der Elektrotechnik hingegen ist der Begriff nicht nur gängig, sondern auch wichtig für das Verständnis. Auch in Bezug auf Leitungen ist es wichtig, sich die Thematik des Widerstandes genauer anzusehen. Die Sache mit dem Widerstand und den Zusammenhang von Leitungen und Widerstand schauen […]

Weiterlesen...

Motorleitungen in kleinen Biegeradien

Nils Jäger | 7. Oktober 2022

Wer heutzutage in Großstädten einen Parkplatz sucht, stellt schnell fest, dass Platz heutzutage oft ein Problem ist. Autos werden immer größer und zusätzlich sind mittlerweile auch deutlich mehr Fahrzeuge auf den Straßen, als es vor 20 oder 30 Jahren der Fall war. Vergleicht man jedoch die Innenräume der modernen Autos mit jenen aus den 1980er-Jahren, […]

Weiterlesen...

Kann man mit der richtigen Leitungswahl die Umwelt schonen?

Nils Jäger | 14. Dezember 2021

Heutzutage kennen Leute vor allem den Preis und von nichts den Wert.                                                                                                                                               Oscar Wilde Bei der Auswahl von Leitungen wird oft über den Preis diskutiert, aber selten über die Kosten. Diese können bei einem preiswerten Kabel um ein Vielfaches höher sein als bei einer hochwertigen Leitung, welche für viele Millionen Zyklen in der Energiekette […]

Weiterlesen...

Warum chainflex Garantie?

Nils Jäger | 25. November 2021

Das alltägliche Leben hält oft Überraschungen und Gefahren für uns bereit. Daher sichern sich Menschen gerne ab. Das kann in Form einer Versicherung geschehen, aber auch Garantieversprechen helfen uns dabei, ein gutes Gefühl für den Ernstfall zu bekommen. Dennoch sollten wir vor allem beim Thema Garantie genauer hinsehen. Wo gibt es Unterschiede und was genau […]

Weiterlesen...

Strahlende Sache
Leitungen in radioaktiver Umgebung

Nils Jäger | 4. August 2021

Die Anwendungsgebiete unserer Leitungen sind vielfältig. Die Anforderungen und Umgebungsbedingungen könnten unterschiedlicher nicht sein. Innen- und Außenbereich, warme und kalte Umgebung, Reinraum und ölige Luft. Wie aber verhalten sich Leitungen in radioaktiver Umgebung? Was ist Strahlung? Mit Strahlung ist die Ausbreitung von Teilchen oder Wellen gemeint, unabhängig von der Art der Strahlung. Unterschieden wird in […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt?
Leitungen für den Reinraum

Nils Jäger | 30. Juli 2021

In bisherigen Beiträgen haben wir bereits Beispiele für Einsatzgebiete unserer Leitungen gezeigt. Die Branchen und Anwendungen sind vielfältig. Ein mögliches Einsatzgebiet ist der sogenannte Reinraum. Über die speziellen Anforderungen an Leitungen im Reinraum und unsere spezielle chainflex Lösung möchten wir heute sprechen. Was ist Reinraum? Reinraum sind Räumlichkeiten, mit einer extrem niedrigen Konzentration luftgetragener Teilchen. […]

Weiterlesen...

„Der Toilettenpapier Effekt“
Wie eine gute Kommunikation Lieferengpässe vermeiden kann

Nils Jäger | 10. Juni 2021

Letztes Jahr kam es zum sogenannten „Toilettenpapier Effekt“ wie ich ihn gerne nenne. Viele werden sich daran erinnern: In einigen Ländern war das Toilettenpapier ausverkauft. War dann doch mal welches erhältlich, wurde oft über den eigenen Bedarf hinaus gekauft. Es entstand ein seltsamer Kreislauf. Wer weiß, wann mal wieder Toilettenpaper verfügbar ist. Lieber etwas mehr […]

Weiterlesen...

Eine virtuelle Messe
Warum sich der Messebesuch lohnt

Nils Jäger | 9. Dezember 2020

In unserem letzten Beitrag haben wir über unsere virtuelle Messe berichtet. Warum sind die Messen so wichtig für unsere Kunden? Und warum lohnt sich der Besuch einer virtuellen Messe? Warum sich ein virtueller Messebesuch lohnt Wir bieten unseren Kunden mit diesem Messestand die Möglichkeit, unsere Neuheiten kennenzulernen – so persönlich wie möglich. Dabei haben Interessenten […]

Weiterlesen...

Ein virtueller Messestand – wie verbindet man das Messeerlebnis mit der Onlinewelt?

Nils Jäger | 2. Dezember 2020

Wir bleiben innovativ.  Seit Beginn der Coronakrise hat sich bei igus viel getan. Neben all den Veränderungen, die diese Zeit für jeden persönlich bedeutet, wurden auch intern viele Maßnahmen umgesetzt, um eine Infektion der Mitarbeiter zu vermeiden und den „Laden weiter am Laufen zu halten“. Unsere Kunden brauchen unsere Produkte und wir fühlen uns verantwortlich, […]

Weiterlesen...

Hartnäckigkeit zahlt sich aus
für beide Parteien

Nils Jäger | 14. Oktober 2020

Einen Kunden zu gewinnen ist in den seltensten Fällen ein einfacher Weg. Und dieser erfordert oft eine gewisse Hartnäckigkeit. Manchmal dauert es allein gefühlte Ewigkeiten, bis man in einem Unternehmen überhaupt den richtigen Ansprechpartner gefunden hat. Aber manchmal zahlt sich diese Hartnäckigkeit auch aus. Das Leben ist kein Ponyhof Sicherlich kann man Verkaufsaktivitäten von mehreren […]

Weiterlesen...