Zustandsüberwachung von Schleppketten aus der Ferne??? Dieser kleine Wunderkasten macht’s möglich: Das SMS-Modul
Richard Habering | 18. Mai 2022
Internet of Things, Big Data und autonome Roboter: Der Wandel zur Industrie 4.0 ist in vollem Gange. Das betrifft auch Komponenten, die in Maschinen arbeiten und längst smart geworden sind, indem sie zum Beispiel Daten über ihren Zustand liefern. Doch die Integration smarter Technologien ist für Unternehmen oftmals komplex und mit externem Installationsaufwand verbunden. Wir haben auch festgestellt, dass Online-Dienste zwar im privaten Alltag viel Zuspruch finden, im geschäftlichen Umfeld ist die Sensibilität für externe Datenverbindungen jedoch sehr hoch. So ist die IoT-Anbindung z. B. der Schleppkette einer Maschine in der Produktion oft nicht gewollt. Auf smarte Funktionalitäten möchte der Kunde jedoch nicht verzichten.

Genau hier setzen wir mit dem SMS-Modul für unsere i.Sense Systeme an. Dieses kann optional mit jedem unserer Condition Monitoring Systeme verwendet werden und ermöglicht dem Anwender die örtliche Unabhängigkeit für den Empfang seiner Zustandsmeldungen der überwachten Schleppketten oder Anlagen. Über die i.Sense Konfiguration lässt sich die SMS-Alarmfunktion ganz individuell nach den Bedürfnissen des Anlagenbetreibers einstellen. So entsteht keine örtliche Abhängigkeit zur überwachten Energieführung oder zu einer stabilen Internetverbindung, was auch weiterhin nicht in jeder Produktionsanlage oder Güterumschlagplatz gegeben ist.
Im Datenblatt hier sind noch weitere Details und vor allem mechanische Spezifikationen was die Abmessungen angeht zu finden. Angeschlossen wird das SMS-Modul über eine klassische INI-Leitung an das i.Sense Modul im Schaltschrank. Die Stromaufnahme des SMS-Moduls ist dabei minimal, bei guter Netzabdeckung liegt diese unter 1A. Eingebunden in ein komplettes smart plastics Paket zur intelligenten Zustandsüberwachung und vorausschauenden Wartung von Schleppketten sieht das Ganze dann so aus:
In diesem Komplettpaket, bei igus iSet genannt, sind alle Bestandteile schon fertig aufeinander abgestimmt und direkt als einbaufertige Lösung bezugsfertig gemacht worden… so auch das SMS-Modul als elementarer Bestandteil für die Zustandsüberwachung aus der Ferne.