Die Investition in die Automatisierung oder Robotik, um Kosten zu senken und die Produktion zu steigern, ist auf dem heutigen Markt mehr denn je gefragt. Dennoch werden viele Unternehmen bei dem Versuch Geschäftsabläufe zu automatisieren, mit einer Vielzahl von Wachstumsschmerzen konfrontiert. Insbesondere wenn sie in ihren Gewohnheiten verhaftet sind. In diesem Beitrag erfahren Sie, mit […]
In fast allen Branchen ist es wichtig, Systeme zu nutzen, die einfach, schnell und zuverlässig funktionieren. So wie Profinet Fast Connect. Was es mit dieser Technologie auf sich hat, erzähle ich im heutigen Beitrag. Zeit ist Geld Zeit ist ein wichtiges Gut. Und nicht nur das. Denn Zeit kostet schlichtweg auch Geld. Nicht umsonst heißt […]
Wie so oft bei Präventiv-Maßnahmen, vorausschauender Risikominimierung oder eben der vorbeugenden Instandhaltung, ist es ohne konkreten Ernstfall nicht so einfach den Nutzen nachvollziehen zu können. Meistens behilft man sich dann mit theoretischen Erkenntnissen oder alternativen Anwendungsfällen. Um hier den Schritt mehr machen zu können, haben wir bei smart plastics keine Kosten und Mühen gescheut und selbst einen realen Testfall erzeugt.
Die igus plug-in e-chain® Familie ist eine einzigartige, vollständige Baugruppe für Ihre individuelle Aufgabenstellungen. Wenn eine e-kette steckbar werden soll, müssen viele Einzelteile eingekauft, zusammengefügt, getestet und dokumentiert werden. In der Regel treten Sie mit unterschiedlichen Lieferanten in Kontakt und benötigen Spezialwerkzeug für die durchzuführenden Arbeiten. Daher sind diese Aufgaben nicht nur zeitaufwändig und arbeitsintensiv, […]
„Die günstigste Lösung, die für den Kunden funktioniert, ist die Beste!“ Mit dieser Philosophie arbeiten wir bei igus seit Jahren sehr erfolgreich mit unseren Kunden zusammen. Dass der reine Einkaufspreis eines Produkts hier jedoch oft eine sekundäre Rolle spielt, möchte ich einmal anhand eines aktuellen Beispiels erklären, das ich in den vergangenen Tagen bei einem […]
Die Gründe für iglidur® Gleitlager im Fahrzeuginnenraum sind vielfältig. In diesem Blogbeitrag erläutere ich die wesentlichen Vorteile anhand 5 Eigenschaften. Viel Spaß beim lesen!
Bronzebuchsen basieren, so wie viele andere rein metallische Buchsen auch, aus einer sogenannten Legierung. Dabei werden durch Zusammenschmelzen verschiedener Metallarten metallische „Gemische“ erzeugt, die wiederum andere Eigenschaften haben. Ein direkter Vergleich dieser verschiedenen Legierungen mit den nicht minder zahlreichen verschiedenen Polymer-Compounds, wie Sie bei Kunstsotffgleitlagern üblich sind, fällt entsprechend schwer. Dennoch soll dieser Blogbeitrag helfen, […]
Zurzeit lässt das Frühlingswetter noch etwas auf sich warten. Aber in ein paar Wochen geht es wahrscheinlich wieder los mit den höheren Temperaturen. Wer weiß, vielleicht wartet ein weiterer Rekordsommer auf uns wie schon in den letzten Jahren. Leitungen, die im Außenbereich eingesetzt werden, müssen häufig saisonalen Temperatur-schwankungen standhalten. Durch die extremen Temperaturen in den […]
Kosten und Montagezeit sparen mit igus Gleitlagern in Sitzverstellungen
„Leitungen aus Silber und vergoldete Stecker. Ist das ein Trend aus Hollywood?“ Ich musste schon schmunzeln als diese Frage in einer Schulung für Auszubildende zum Mechatroniker gestellt wurde. Haben Sie sich nicht auch schon mal gefragt, warum Leitungen meist aus Kupfer bestehen und warum es solche Exoten gibt, bei denen man Edelmetalle wie Gold und […]