Wie Kunststoffgelenklager für eine effizientere Energieerzeugung sorgen

igu-blog-adm | 30. November 2020

Jeder hat es schon mal gesehen. Einzelne Solarmodule auf dem Hausdach oder in größeren Stückzahlen als komplettes Kraftwerk. Dabei sind die Solarmodule in der bestmöglichen Ausrichtung zur Sonne, starr in einer Position installiert. Zur effizienteren Energieerzeugung werden in großen Solarkraftwerken spezielle nachführende Systeme eingesetzt, die sogenannten „Solartracker“. Diese Trackersysteme erlauben eine vertikale Rotation der Solarmodule […]

Weiterlesen...

Wie funktioniert „Kabel verkaufen“ in der (Corona)Krise?
Und was bedeutet das alles für Mitarbeiter und Kunden?

igu-blog-adm | 26. November 2020

In diesem Jahr hat sich viel verändert. Wir alle stecken mitten in der (Corona)Krise. Diese Veränderungen betreffen sowohl den privaten als auch den beruflichen Bereich. Wie Sie in der „Coronakrise“ Leitungen kaufen können erzählen wir im folgenden Beitrag. Wie geht es uns? Diese Frage wird sicher auch jeder anders beantworten, hängt die Antwort doch von […]

Weiterlesen...

Ein Boost für Ihre Gesamtanlagen-Effektivität (GAE)

Marco Thull | 24. November 2020

Gesamtsystem e-skin®: Steigert die Gesamtanlageneffektivität und trägt zu höheren Erträgen der Fertigungslinien bei.

Weiterlesen...

Von quietschenden Gleitlagern: iglidur Gleitlager Podcast – Folge 03

Lars Butenschön | 23. November 2020

Nicht nur Nervenkostüme werden von quietschenden Gleitlagern bedroht. Quietschende und sonstige Geräusche verursachende Lager können ein echtes Lärmschutz-Problem sein. Aus diesem Grund nehme ich heute mal das Thema Quietschen unter die Lupe. Wie entsteht es und was kann man dagegen tun? In dieser Podcast-Folge soll es um die häufigsten Ursachen für Geräuschprobleme und deren Behebung […]

Weiterlesen...

Aufbau und Montage von Spindelmotoren – die basics

igu-blog-adm | 20. November 2020

Als bekannter Hersteller von technischen Kunststoffen hat sich igus mittlerweile in dem Köpfen des Maschinenbauuniversums etabliert. Doch rund um diese Kernprodukte hat sich ein riesige Produktwelt entwickelt mit über 10.000.XXX verschiedenen Produkten. Eines davon ist der Spindelmotor. Wie der Name es schon verrät, besteht ein Spindelmotor aus einer Spindel und einem Motor… naja und aus […]

Weiterlesen...

Kabel strippen – wer hat da schon Bock drauf?!

igu-blog-adm | 19. November 2020

Ich kenne keinen Elektriker, der Spaß daran hat, Leitungen abzusetzen. Abmanteln macht schon an einer Werkbank wenig Spaß. An einer Maschine stellt es uns Mangels Platz und schlechter Beleuchtung oft vor ganz andere Herausforderungen und birgt zudem ein Verletzungsrisiko. In einem Schaltschrank zwischen Reihenklemme und anderen Bauteilen lässt es sich nun einmal nicht besonders gut […]

Weiterlesen...

Quietschende Gleitlager – So gelingt die Geräuschreduzierung

Lars Butenschön | 18. November 2020

Es gibt wahrscheinlich wenige so nervtötende und so aufwändig zu behebende Probleme. Ob im Auto, Fahrrad oder in der vollautomatisierten und durch-digitalisierten Industrie 4.0 IoT Verpackungsmaschine: Störgeräusche. Quietschende Gleitlager sind natürlich nur eine mögliche Quelle aber dafür häufiger als Sie denken. Ist die Quelle damit dann gefunden, fängt der Spaß dann auch erst richtig an. […]

Weiterlesen...

Zustandsüberwachung an der Energieführungs- Schleppkette (i.Sense EC.P)

Richard Habering | 13. November 2020

Der Bereich der Zustandsüberwachung (Condition Monitoring) ist in der heutigen Zeit allumfassend. Es gibt kaum noch Dinge oder Orte, die nicht permanent überwacht werden. Der ein oder andere assoziiert den Begriff der Überwachung ab diesem Punkt bereits mit negativen Aspekten. Im Bereich der Energieführung soll die Zustandsüberwachung jedoch eine positive, nützliche, hilfreiche und sichere Überwachung […]

Weiterlesen...

Wo werden Leitungen eingesetzt?
Chainflex Leitungen in der Bühnentechnik

Sascha Mais | 11. November 2020

Unser Business gleicht manchmal tatsächlich einem Showgeschäft. So können wir uns mit dem Slogan “The show must go on” wunderbar identifizieren. Und in der Veranstaltungsbranche trifft das wohl auch zu. Ausfälle kann man sich hier nicht leisten. Es muss immer weiter gehen. Wie Leitungen in der Bühnentechnik zum Erfolg beitragen, erzählen wir im heutigen Beitrag. […]

Weiterlesen...

Trotz rauer Umgebung: Diese Energiekette lief 18 Jahre lang

Peter Wirth | 9. November 2020

Überrascht sind wir nicht, aber dennoch begeistert von der Nachricht eines Kunden aus der Rohrfabrikation: 18 Jahre lang hat dort eine Rollen e-kette der ersten Generation verlässliche Dienste geleistet –  in rauer Umgebung. Neuere Systeme werden diesen Rekord noch überbieten. Was passiert nicht alles in 18 Jahren: Ein Kind wird geboren, lernt Laufen, macht einen […]

Weiterlesen...