Kosten senken in der Werkzeugmaschine, aber wie?

Volker Beissel | 20. April 2020

Häufig wird nach Möglichkeiten gesucht, die Kosten für eine Werkzeugmaschine zu senken. Dabei soll es natürlich keine Einbußen in der Lebensdauer geben. Die großen Ketten der X-, Y- und Z-Achse wurden dann bereits mit einem Kollegen genau besprochen und die günstigste Lösung, die funktioniert, ausgewählt. Es gibt aber auch Einsparungspotenzial im Kleinen. Überall da, wo […]

Weiterlesen...

Wie groß ist das größte igus Gleitlager? … Und wenn das nicht reicht?

Uwe Sund | 20. April 2020

Große Lagerdurchmesser maßgeschneidert zum Preis von der Stange! Die größte Auswahl verschiedener Abmessungen bietet „der Generalist“ iglidur G. Das kleinste Lager hat einen Innendurchmesser von 3 mm (kleinere Innendurchmesser sind für weitere iglidur Werkstoffe verfügbar). Der größte Innendurchmesser eines igus Katalogartikels beträgt 195 mm. Artikel Nr.: GFM-195205240-65 (Außendurchmesser 205mm, Bunddurchmesser 240 mm, Lagerlänge 65mm) Insgesamt […]

Weiterlesen...

Kunststoff Gleitlager im Getriebe – ist das möglich?

Sebastian Bloechl | 20. April 2020

„Schalten und walten wie es uns gefällt“, eine Redewendung, welche sich auch auf den Fahrzeugbetrieb übertragen lässt. Sei es mit einem modernen Auto, oder dem frischpolierten Oldtimer: an manchen Tagen wechseln wir den Gang lieber früher und kostensparend, an anderen kitzeln wir auch das letzte Drehmoment aus dem Motor heraus. Verantwortlich für den Gangwechsel ist […]

Weiterlesen...

Leitungen in Kälteanwendungen. Auf was ist zu achten und was kann passieren?

Max Herrmann | 20. April 2020

Leitungen müssen heute den unterschiedlichsten, äußeren Bedingungen standhalten. Dabei kommt es ganz darauf an, in welchen Bereichen und Anwendungen sie eingesetzt werden. Heute schauen wir uns an, was man bei Leitungen in Kälteanwendungen beachten muss. Was bedeutet temperaturbeständig? Bei Leitungen in extremen Temperaturbereichen spricht man von temperaturbeständigen Leitungen. Das bedeutet, dass die Leitungen ohne enorme […]

Weiterlesen...

Energieketten am Hallenkran unter rauen Bedingungen – wie belastbar sind Kunststoffketten?

Jens Göbel | 18. April 2020

So vielseitig die unterschiedlichen Hallenkranausführungen sind, so abwechslungsreich sind auch ihre Einsatzgebiete. Gerade unter widrigen Einsatzbedingungen zeigen sich die Vorteile der Energiekette gegenüber anderen Leitungs-, bzw Stromführungssystemen. Sowohl für die Katzfahrt, als auch für die Kranfahrt geeignet, Heavy Duty Energiketten, mit und ohne integrieter Laufrolle, meistern auch wiedrigste Einsatzbedingungen.

Weiterlesen...

Relevante Vorschriften für den Automatenhersteller im Lebensmittelbereich

Andrej Schmidt | 17. April 2020

Es gibt es eine Reihe von Normen für die Automatenhersteller im Lebensmittelbereich. Hier werd

Weiterlesen...

Elektromobilität: Auswirkungen auf die Werkzeugmaschinen Branche

Lukas Czaja | 17. April 2020

Die Automobilbranche ist der größte Abnehmer für Werkzeugmaschinen. Durch den Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor steht der Automobilsektor vor gravierenden Änderungen, die für spürbare Unsicherheit bei den Zulieferern sorgen. Hierbei spielt auch die Angst um Jobs eine große Rolle. Welche Auswirkungen hat die Elektromobilität für die Werkzeugmaschinen Branche? Und können die beiden Technologien Elektro- und […]

Weiterlesen...

Die patentierte igus dryspin® Gewindetechnik für die Automobilindustrie – schnell und schmierfrei verfahren

Steffen Schack | 17. April 2020

Der Grad der Automatisierung im Exterieur- und Interieurbereich des Autos und die damit einhergehenden Qualitätsanforderungen wachsen stetig. Gleichzeitig werden Aktuatoren immer kleiner und die angetriebenen Bauteile müssen effizienter gestaltet werden. Um bewegliche Bauteile oder Baugruppen effizient und ohne zusätzliche Schmierung zu bewegen, vertrauen immer mehr Kunden in der Automobilindustrie auf die patentierte dryspin®-Gewindetechnik. Die Gewindespindeln […]

Weiterlesen...

Vollkunststoffgehäuse 2.0 – Ab in die Kunststoffrevolution für Wellen mit RJUMP

Ingo Urbach | 17. April 2020

Extrem geringes Gewicht, niedriger Preis und keine Schmierung nötig? – Das sind nur Drei Vorteile von vielen die das Vollkunststoffgehäuse von igus® bietet. Denn das neue RJUMP – So der Name unseres neuen Alleskönners unter den Lineargehäusen – Kann noch mehr. Hier die Vorteile auf einen Blick: Extrem geringes Gewicht von bis zu 75% gegenüber […]

Weiterlesen...

igus verbindet Industrie 4.0 mit manueller Verschleißkontrolle an Linearschlitten

Ingo Urbach | 17. April 2020

Ist Industrie 4.0 immer digital? – Diese Frage stellt man sich, wenn man den neuen drylin® W-isense-Linearschlitten mit LED-Anzeige genauer betrachtet. Obwohl durch die igus isense Technologie in unseren Gleitfolien die Anbindung an ein Online-System für vorausschauende Wartung möglich ist, haben wir nach einer Lösung gesucht diese, ohne teure Integration eines 4.0 Systems im Unternehmen […]

Weiterlesen...