Kategorie:
Viele Kunden und auch wir warten jedes Jahr gebannt auf den neuen chainflex Katalog. Kontinuierlich verbessern wir diesen, um jedes Jahr noch mehr wertvolle Informationen für unsere Kunden bereit zu stellen. Der neue chainflex Katalog Was gibt es Neues, was ist wissenswert? Neben einzelnen Veränderungen auf den Produktseiten gibt es auch neue Zulassungen. Hierzu zählt […]
Die Strombelastbarkeit von Leitungen oder Kabeln ist eine der maßgeblichen Auswahlgrößen, insbesondere im Bereich der Energieübertragung, oder bei klassischen Motor- und Servoleitungen. Die DIN VDE 0298-4 sagt u.a. hierzu:„Die Strombelastbarkeit ist der unter bestimmten Bedingungen höchstzulässige Strom, bei dem der Leiter an keiner Stelle über die zulässige Betriebstemperatur erwärmt wird.“ Aber was heißt das genau […]
Um alle Vorteile ausspielen zu können, ist auch bei kleinen Stecker-Bauteilen eine gewisse Ordnung gefragt. Dazu braucht es eine Möglichkeit, Rundsteckverbinder einfach zu befestigen bzw. sicher zu verlegen. Und genau dafür gibt es solche Steckerhalter.
Leitungen und Schläuche im begrenzten Bauraum sicher führen, ohne schnelle Ermüdungsbrüche, die zu teuren Stillstandzeiten führen: eine Königsdisziplin! Welche Möglichkeiten kompakte Energieketten und hochflexible Leitungen bieten. Ein Haus auf dem Land bauen, auf einem 1.000 m2 großen Grundstück: Kein Problem. Kniffeliger wird es in einer 200 m2 kleinen Baulücke in einer Großstadt. Hier ist strategisches […]
Ladekabel, USB-Kabel, Stromkabel, Kabeltrommel. All diese Wörter haben wir schon einmal gehört und verwenden sie im Alltag immer mal wieder. Tatsächlich sind diese Bezeichnungen aus fachlicher Sicht falsch. Hierbei handelt es sich genau genommen um Leitungen. Aber was genau ist der Unterschied zwischen Kabel und Leitung? Was sind Kabel? Die einfachste Erklärung habe ich damals von […]
Reklamationen sind im ersten Moment nicht erfreulich und werfen uns manchmal kurzzeitig etwas aus der Bahn. Wer hört schon gerne von einem Kunden, dass etwas nicht planmäßig funktioniert. Aber sie sind für uns von enormer Bedeutung. Nur durch derartige Rückmeldungen unserer Kunden können wir Produkte verbessern und uns immer genauer auf den Kunden und dessen […]
Sobald eine Leitung gebaut und auf den Markt gebracht wurde, erstellt man ein Datenblatt. Was das Datenblatt beinhalten sollte und wo hier die Besonderheiten liegen, zeigt der heutige Beitrag. Das Datenblatt Oftmals wird ein Datenblatt mit einem sehr technischen Dokument in Verbindung gebracht, welches am Ende des Tages doch nicht immer die Antworten liefert, die […]
Weit ist das Gerücht verbreitet, dass man gezwungen ist, die originalen Antriebsleitungen des Antriebsherstellers zu verwenden. Mit diesem Gerücht möchte ich heute gerne aufräumen und erklären, warum diese Aussage in das Reich der Märchen gehört. In diesem Zusammenhang höre ich regelmäßig Aussagen, die nicht stimmen. Ein paar Beispiele möchte ich gerne nennen, um die Thematik […]
Unser Kunde aus der Textilbranche baut Maschinen zum Stricken. Für mich schien es nie eine große Wissenschaft, einen Pullover zu stricken. Und auch bei den entsprechenden Maschinen hatte ich keine Hightech- Geräte im Kopf. Warum braucht dieser Kunde hochwertige Leitungen? Ich lernte, dass heutzutage deutlich mehr gestrickt wird als nur Schals und Pullover. Das Gegenteil […]
Produkte mit Eigenschaften kaufen, die gar nicht nötig sind: Unternehmen verlieren auf diese Weise Geld und erhöhen den Montage- und Wartungsaufwand. Wie es gelingt, sich gerade in Corona-Zeiten auf das Motto „Keep it simple“ zu besinnen und Kosten zu sparen. Kennen Sie Overengineering? Der Begriff bezeichnet Produkte mit Funktionen, die Zeit und Geld kosten, dem […]